请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:CC3220SF、 UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
大约4周前、我广泛使用了我的 CC3220SF Launchpad。 然后我安装了 CCSv8、最近才发生 Windows 10更新。 现在、我一直在下面看到此错误、尝试在 CCSv7和 CCSv8上调试 i2ctmp006_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs 示例程序。 其他示例程序具有相同的错误。 我已经使用了另一条 USB 电缆。
"CS_DAP:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.628.3)"
-kel