This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:PinMux 工具输出文件名

Guru**** 2560430 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/680636/cc3220mod-pinmux-tool-output-filenames

器件型号:CC3220MOD

我正在使用基于网络的 PinMux 工具为我的定制板项目分配引脚。  输出文件名为 CC3220S_LAUNCHXL.c(.h)、其中的所有内容也指 LAUNCHXL。  是否有任何方法可以更改所使用的命名约定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文-  

    您可以更改命名约定、但随后需要更改其他项目文件中的#include 调用以匹配新名称。  

    您是否更喜欢我们这样做? 我们必须看看我们是否能够以逻辑方式做到这一点、因为生成的板级配置文件由其他文件使用(如上所述)- 如果您愿意、我可以在内部提出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我更希望使用更通用的名称、或者能够自定义它。 将 LAUNCHXL 作为名称的一部分意味着(至少对我来说)它使用的是启动 XL 板、而不是启动 XL 板。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了-谢谢! 将获取输入并在内部进行讨论、然后查看是否可以实现。