This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220S-LAUNCHXL:pn532与 cc3220入门

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CCSTUDIO, DLP-7970ABP, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/680241/ccs-cc3220s-launchxl-getting-started-with-pn532-with-cc3220s

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SCCStudioDLP-7970ABPTRF7970A

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在启动一个项目、该项目使用 UART 与 Adafruit pn532分线板(NFC)进行通信、连接到 cc3220s MCU。 我能够在 CCStudio 中为 cc3220s 设置 UART、但我完全不确定如何从 pn532板接收和传输数据到 cc3220s。  

如果有人能向我指出正确的方向、我将不胜感激、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tanh、

    PN532不是 TI 产品、我们的 NFC 产品包括 TRF7970A 等可用于 DLP-7970ABP BoosterPack 的器件。 如果您在了解如何将 PN532板连接到 TI MCU 方面遇到问题、则需要联系制作 PN532的 NXP。

    如果您知道如何从 PN532获取数据、但无法在 CC3220S 上正确实施、那么 TI 可以再次提供帮助。 此外、由于您的 NFC 设备不是 TI 产品、该帖子需要发送给 SimpleLink WiFi 团队。 如果您达到这一点并想利用此帖子、我可以将其移至合适的论坛、并通知您的正确工程师。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉尔夫

    如果不是太多、我将不胜感激。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tanh、

    在我移动它之前、您能否分享您有哪些问题? 我想他们也不会知道 PN532,所以请告知有关接口问题的更多详细信息。 是 SPI 吗? I2C? 您的连接是否正确? 您是否需要协议的软件示例? 等等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jacobi、

    我的问题是:我正在尝试通过 UART 从 CC3220S 读取/写入到 PN532分线板、并且我已将 CC3220S 上的 UART1初始化为引脚 UARTCC32XX_PIN_08_UART1_RX (至 PN532 TX)和 UARTCC32XX_PIN_07_UART1_TX (至 PN532 RX)。 我是否有办法测试这些引脚是否实际接收和传输数据?

    我的理解是、读写模式都默认为阻塞模式、因此我可以通过写操作、但在读取时挂起、根据我在 PN532手册中的理解、在对分线板进行写操作后、它应该返回 ACK、但不返回任何内容。 因此、我想知道我的写入(或读取)是否甚至达到 PN532。

    谢谢、
    TANH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanh -
    您还有其他与这里相同的线程=> e2e.ti.com/.../680216
    将关闭这个-如果您需要 CC3220方面的内容、请告知我们、由于两篇文章都已发布在我们的论坛中。