This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:在移植的 STM32项目中将 CC3100 SDK1.2.0更新为 SDK1.3.0

Guru**** 2766055 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3100SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/680295/cc3100-updating-cc3100-sdk1-2-0-to-sdk1-3-0-in-a-ported-stm32-project

器件型号:CC3100

您好!

我有一个包含 simplelink 驱动程序 SDK1.2.0的 STM32项目。 这是一个工作项目、其中 CC3100能够使用 HTTPS 将数据上载到云服务器。 当前服务包"ServicePack_1.0.1.11-2.10.0.0"在 CC3100模块中刷写。 我想将 SDK 文件从版本1.2.0更新到版本1.3.0。 为此、我更新了 SDK 以下目录中的所有文件。 但是在这个更新之后、函数 sl_Start (0、0、0)永远不会返回。 在 SDK 文件升级过程中、我是否在某处遗漏了一些内容? 我是否需要更新我在某个位置缺失的更多文件?

"ti\cC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\simplelink\include"和"ti\cC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\simplelink\source "的所有文件已分别由"ti\cC3100SDK_1.3.0\cC3100-SDK\simplelink\include"和"ti\cC3100SDK\simplelink\source"的文件更新。

-

谢谢

-

此致

Soumyajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soumyajit、

    请勿假定 SL 主机驱动程序是 SDK 1.3中更新的唯一组件。 您可以参阅发行说明以获取此发行版中所做更改的完整列表。

    我建议在 SDK 1.2和1.3之间执行文件比较/diff、以查找会影响您的项目的更改。 执行此操作后、您将在"C:\ti\cC3100SDK_1.3.0\cC3100-SDK\platform\stm32discovery"目录中找到更新的内容、该目录也应在您的项目中进行更新。