This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220S-LAUNCHXL:将 PN532 NFC 分线板与 CC3220S 配合使用

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CCSTUDIO, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/680216/ccs-cc3220s-launchxl-using-pn532-nfc-breakout-board-with-cc3220s

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SCCStudioTRF7970A

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我想知道是否有人可以帮助您指出正确的方向、从而使 PN532 NFC 板与 SimpleLink CC3220S 配合使用、以便它可以通过 UART 从 NFC 标签或 Android 应用读取/写入数据。  我能够在 CC3220S 上设置 UART、但不确定如何让 PN532板将数据从 Tag/Android 应用传输到 CCStudio 中的 CC3220S。

非常感谢您的帮助、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塔尼沃-  

    我建议   您在进一步使用 PN532之前先查看-它(PN532)是一款功能非常有限的器件、而 TRF7970A 几乎在各个方面都表现出色、因为它可以为 R/W 实现更多协议、 在 CE 模式下支持 ISO14443A 和 B、并可执行主动和被动 P2P 模式、支持106kbps 至424kbps、事实上、它后面有一整套引脚对引脚兼容的子集器件。   

    不过、要回答您的问题-因为您很可能已经购买了一个带 PN532板载的 Adafruit 套件- UART 在这里看起来正常-但如果您继续、您可能还想考虑使用 SPI 或 I2C ...它们比 UART 快。  

    请看这里=>  

    对于 UART 连接、您似乎需要在 JP1和 JP2上跳转2和3 (要将 SEL 跳线接地、请参阅底部的 SEL0、SEL1表)

     然后连接 UART RX 和 TX 的引脚27 (分线板 JP4上的引脚5)和28 (分线板 JP4上的引脚4)、前提是来自 CC3220S 的 TX 应连接到 PN532 RX、来自 PN532的 TX 应连接到 CC3220S RX

    请看这里=>  

    第25页、您可以看到您需要使用8N1、115.2k 波特率、预期的数据顺序为 LSB 优先。  

    然后请参阅第49页、其中指示您还需要将 P32_INT0 (引脚32)和 P70_IRQ (引脚25)线路连接到 CC3220S GPIO

    在数据表中阅读有关这些引脚的更多信息、也是=>  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、

    谢谢!!