This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:具有 TIVAWARE API#39的 CC3200 WIFI Launchpad

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/679490/cc3200-cc3200-wifi-launchpad-with-tivaware-api-s

器件型号:CC3200

大家好、

我有一本名为《具有 Tiva 的 DSP》的书、作者在书中提到了使用带有 CircuitCo Booster Pack 的 Tiva Tm4c123G Launchpad 来执行一些 DSP 相关处理(音频滤波、IIR、FIR 等)。

我猜 Booster Pack 不再在线提供。所以我想对 CC3200 wifi Launchpad 和 CC3200音频 Booster 执行相同的操作、但这里的事情是、我想使用 TIVAARE API 使用简单的库函数来执行它。

由于 CC3200 Launchpad 使用 Simplink Wifi 库处理事件处理程序、API 和协议来初始化处理器、但我不想在我的过程中使用 WiFi 处理程序。

因此、只需使用 TIVAWARE API 即可在 CC3200 LAunchpadPlus CC3200音频激励器上运行一些 DSP 算法。

此致

Sajad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sajad、

    将 TivaWare API 移植到 CC3200可能是一个重要的项目。  另一个需要考虑的因素:CC3200具有 M4处理器、而 Tiva 器件具有 M4F。

    您是否计划在您的项目中使用任何 Wi-Fi 功能?   CC3200提供了一个现有的 Wi-Fi 音频示例、可能有助于您快速入门。

    如果不需要 Wi-Fi、那么与 BOOSTXL-AUDIO 搭配使用的 MSP 解决 方案将是更好的选择。  但是、TivaWare API 仍然不兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢奥斯汀、

    我目前不打算将 wifi 添加到我的音频处理中、TI 提供的示例只是使用 wifi 进行音频流处理、而不是由处理器进行处理。

    无论如何、我认为 CC3200 音频升压器可能与 Tiva TM4C1123G Launch Pad 兼容。

    感谢您的所有帮助