This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:Service Pack 到 SDK 的依赖性

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3100, CC3100SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/679476/cc3100-service-pack-to-sdk-dependency

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他部件:CC3200、、

您好!

 我已下载以下 SDK 以及 Service Pack 版本"CC3100_CC3200_ServicePack_1.0.1.11-2.10.0"(按文件夹名称)。 是否存在与此 Service Pack 类似的依赖关系、无法或不能与 SDK v1.1.0一同使用、并且只能与 SDK v1.3.0 (或类似的东西)配合使用?

-

CC3100SDK_1.1.0

CC3100SDK_1.2.0

CC3100SDK_1.3.0

-

谢谢

-

此致

Soumyajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soumyajit、

    请告诉我此主题是否能解决您的问题:  

    一般而言、"新服务包旨在与旧版 SDK 兼容"。

    此致、

    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:
    感谢您的回复。 是的、这将解析我的查询。
    -
    谢谢
    -
    此致
    Soumyajit