This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:性能问题

Guru**** 2534710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/679942/wl1835mod-performance-question

器件型号:WL1835MOD

大家好、

您能否帮助检查我们在条件 MCS7下降低绩效的原因? 客户对低性能有疑问。

(3)为确保符合 IEEE Std 802.11Tm–2012年 PHY 一章中指定的 EVM 条件:•MCS7 20 MHz 通道12的输出功率比典型值低2dB。 •MCS7 20 MHz 频道8的输出功率比典型值低1dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    密件抄送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bonnie、您好!

    WL18xxMOD EVM 上任何调制(包括 MCS7)的输出功率均由 INI 文件指定。 为 EVM 提供的 INI 文件应涵盖美国、加拿大、欧洲和日本地区的法规要求。 因此、输出功率可能略低于典型值、以满足所有4个区域的要求。

    您可以更改 INI 文件中的输出功率(只要参数在指定的值范围内)以增加输出功率、但需要确保您的产品满足所有必要的法规要求。
    www.ti.com/.../swru422

    此致、
    Vihang