This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:DHCP 在 AP 模式下停止工作

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/679676/cc3220mod-dhcp-stops-working-in-ap-mode

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

几个月前、我在另一个主题中报告了此问题:

e2e.ti.com/.../641460

故事简短、自那条线程以来、我一直在 Uniflash 映像中使用 sp_3.6.0.3_2.0.0.0_2.2.0.6.bin 来提供服务包、这是 TI 建议的。  这似乎可以解决该问题、或者随着问题的出现、使问题变得更不频繁。  上周、我检查了部署在外部的设备、但无法连接。  我发现 CC3220 DHCP 不再提供 IP 地址。  我仍然使 CC3220处于"锁定"状态。  我的应用程序代码继续正常运行、如果我使用静态 IP 地址、我可以连接。  我是否可以提供任何信息?  我有一个 Wireshark 捕获、可以在事件发生后提供、以显示 DHCP 停止响应。  这是一个相当大的问题、因为它只能通过完全复位进行修复、我现在非常接近生产。