This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX 输出功率限制

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801MOD, WL1835MOD, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/679028/tx-output-power-limit

Thread 中讨论的其他器件:WL1801MODWL1835MODWL1837MODWL1837WL1835

大家好、

我正在查看 WL18xx .INI 文件应用报告中的第5页、该报告可在此处找到:  http://www.ti.com/lit/an/swru422a/swru422a.pdf 我看到 、对于6种调制类型中的每一种、PwrLimitReference11ABQ 参数可设置为0xFF 对应25.5dBm、而 PerChanPwrLimitArr11ABQ 则设置为0xF 对应15dBm。 这将使最终的 TX 输出功率限制为25.5+15=40.5dBm (顺便说一下、PerChanPwrLimitArr11ABG 描述中有一个拼写错误、显示了一个除法符号而不是一个加法符号)。 默认值为10 + 15 = 25dBm。 此 TX 输出功率限制是什么意思?

在第12页上查看 WL1801MOD 的数据表、最大典型输出功率为17.3dBm (对于 DSSS 和 CCK 调制)。 对于 MCS12、这通常为18.5dBm。 这与使用上述参数设置的 TX 输出功率限制有何关系? 上面的默认 TX 输出功率限制设置为25dBm、器件是否有机会达到此数字?

此致、

Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akash、
    WL18xxMOD 不能实现40.5 dBm。 数据表中提到的值是典型的 TX o/p 功率值、最大 TX o/p 功率值大约为这些典型值。 在 WL1835MOD/WL1837MOD 的 INIS 中、PwrLimitReference11ABM 均设置为0x55、即8.5dBm。 将此值设置为0xFF 基本上意味着您不会调节 TX o/p 功率-这并不意味着 PA 将实际以上述功率值传输。

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saurabh、

    我知道该模块不能达到40.5 dBm、但我的问题是、将其作为一个选项有什么意义? 我们是否可以读取一个寄存器来测量任何给定时间的实际 TX 输出功率?

    此外、0x55是 WL1835的 C2PC INI 和 WL1837的常规 INI 中 PwrLimitReference11ABP 的默认设置、而0x64是 WL1835的常规 INI 中 PwrLimitReference11ABP 的默认设置。 为什么 WL1835和 WL1837的常规 INI 设置不同? 是否有用于 WL1837的 C2PC INI? git.ti.com/.../official_inis

    此致、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akash、
    您可以将频谱分析仪连接到天线端口并测量输出功率。 天线上没有可以告诉您射频功率的寄存器。 如果打算为您的主板修改 INI,我建议您在平台上运行 PLT 测试,然后比较 o/p TX 功率以设置 TX 功率。 对于 TI 模块,如果您使用的是 WL1835MOD,请使用 WL1835MOD_INI.ini -如果您使用的是 WL1837MOD,请使用 WL1837MOD_INI_FCC_CE.ini/WL1837MOD_INI_FCC_CE_JP.ini。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    感谢您的快速响应。 您能说明一下 PLT 的含义吗? 我看到我们的 TX 测试 Wiki 中都提到了这一点: processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_TX_Testing

    您能解释一下为什么在 WL1835MOD_INI.ini 中将 PwrLimitReference11ABG 设置为0x64、但在 WL1837MOD_INI_FCC_CE.ini 和 WL1837MOD_INI_FCC_CE_JP.ini?中将其设置为0x55 这有什么影响?

    WL1835MOD_INI.ini 和 WL1837MOD_INI_FCC_CE.in 之间的 PerChanPwrLimitArr11ABP 也存在差异 大多数条目在前者中为0xF、而在后者中为0x7或0x8。 您能否帮助澄清这些差异的存在原因?

    考虑到这两个差异、我们将 TX 输出功率限制总共降低8.5dBm 至9.5dBm。 默认 WL1835配置的 TX 输出功率限制为25dBm、默认 WL1837配置的 TX 输出功率限制为15.5dBm

    此致、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akash、
    PLT -生产线测试。 是的、上面的链接用于 PLT Tx 测试。 对于接收: processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_RX_Testing
    上面的链接具有校准器工具命令。 客户还可以使用基于 Windows 的 RTTT 工具进行 Rx/TX 测试: www.ti.com/.../WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS 。 我不确定比较不同 INIS 之间的每个参数是否合理-这些参数是在对 WiLink8模块进行监管合规性测试后得出的。 只需使用与您的客户产品一起使用的一个、然后在其上运行 PLT 测试、检查 TX/Rx、然后根据需要修改任何参数。

    Saurabh