This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220:CC3220 SDK 是否支持 PPP 协议?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/679096/rtos-cc3220-can-cc3220-sdk-support-ppp-protocol

器件型号:CC3220

工具/软件:TI-RTOS

您好、先生、

我们有一个项目、计划通过串行 UART 端口使用 PPP 来控制调制解调器。 (LTE 或 NB-IOT 调制解调器)

只想知道 CC3220 SDK 是否支持 PPP 协议?

威尼基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、wenij、

    CC3220 SDK 目前不支持 PPP。 但我认为可以通过第三方代码(如 LwIP 堆栈)进行合理的添加。

    但是、如果您尚未设计硬件、可以合理地选择支持 AT 命令的带 TCP/UDP 的 LTE 调制解调器。 这可以为您节省大量时间。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您的回复。 我将在 AT 命令支持中检查具有 TCP/UDP 的 LTE 调制解调器。