This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OMAP5432-EVM:要测试的最佳 WiLink 模块和软件

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/678433/linux-omap5432-evm-best-wilink-module-and-sw-to-test-with

器件型号:OMAP5432-EVM

工具/软件:Linux

WiLink 专家、

您好!  我正在搜索一个 WiLink 模块和相应的软件、以连接到 OMAP5432-EVM 上的 WLSDIO3和 SDIO4模块。  目标是在不同的工作频率、#位、电压和温度范围内验证对器件的读/写访问。  您能否帮助推荐模块和相应的代码(驱动程序、固件、版本)来执行此任务?

我在论坛中搜索并找到了两个可能相关的主题、但我不确定 WL1857是否最适合我的用途、或者其他模块是否更好。  

OAMP5 - WL1857: e2e.ti.com/.../1136537

WL18XX MOD 变量:  https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/wilink_wifi_bluetooth/f/307/t/453919

如果您需要我澄清任何内容、请告诉我。  祝您度过美好的一天!

此致、

石尾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiou、

    您可能会发现以下内容对于软件很有用。
    omapedia.org/.../Panda5AJ.1.5.1_Release_Notes
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vihang、

    感谢您的链接!  我当然可以下载软件。  但是、我不熟悉 WiLink、因此可能需要在整个过程中再保持一点人手。  您能为我提供以下方面的帮助吗?

    1. 哪个 WiLink 模块兼容并推荐用于与 OMAP5的接口?
      1. 在 Panda5AJ.1.5.1版本中、驱动程序可能也支持此功能

    2. WiLink 接口应使用哪个 Panda5AJ 驱动程序?  如何编译它?
    3. 在软件下载页面下、我看不到用户指南。  是否有随 Panda5AJ 下载提供的 WiLink 示例应用?  如果是、是哪一个?

    感谢您的帮助!

    此致、

    石尾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiou、

    [引用用户="Shiou Mei Huang"]

    • 哪个 WiLink 模块兼容并推荐用于与 OMAP5的接口?
      1. 在 Panda5AJ.1.5.1版本中、驱动程序可能也支持此功能

    [/报价]

    浏览此 EVM 的文档、根据版本号、WL18xx 模块应该已经在 OMAP5432 EVM 上。 我建议您将此查询发布到汽车处理器论坛进行确认。  

    e2e.ti.com/.../

    [引用用户="Shiou Mei Huang"]

    • WiLink 接口应使用哪个 Panda5AJ 驱动程序?  如何编译它?
    • 在软件下载页面下、我看不到用户指南。  是否有随 Panda5AJ 下载提供的 WiLink 示例应用?  如果是、是哪一个?

    [/报价]

    您还可以在汽车处理器论坛上更好地回答这些问题。 WL18xx 应在您使用的操作系统中提供本机支持。 处理器启动并运行后、我们可以在该论坛上就任何 WL18xx IC 特定查询为您提供帮助。

    希望您可以在上面链接的论坛上找到所需的答案。

    此致、

    Vihang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vihang、

    谢谢! 我将与汽车团队联系、并将此主题标记为"已解决"。

    祝您度过美好的一天!

    此致、
    石尾