This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:SF 优于 S

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/678676/cc3220-sf-advantage-over-s

器件型号:CC3220

我只想确保了解 CC3220S 和 CC3220SF 模型之间的差异。  据我所知、SF 调制解调器的唯一优势是它允许更大的应用程序尺寸。  是这样、还是缺少其他元素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    你是对的。 CC3220S/R 器件只有256KB RAM。 您的所有代码和 RAM 数据(缓冲区、变量)都需要放入该存储器中。 对于较大的应用、这可能会非常有限。

    1月