This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1805MOD:将 WL18xx SDIO 连接到 Eth PHY

Guru**** 2810765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/678428/wl1805mod-interfacing-wl18xx-sdio-to-eth-phy

器件型号:WL1805MOD

您好!

是否可以将 WL18xx 产品的 SDIO 接口连接到 ETH PHY (RMII)?

谢谢、此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔贝托

    WL18xx 需要运行 WLAN 驱动程序和请求程序的主机处理器。 您是否在问以太网 PHY 是否可用作 WL18xx 的主机?

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vihang、

    问题是具有 RMII 接口的 MPU 是否可以以任何方式连接到 WL18x 模块。

    谢谢、此致

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    WL18XX 器件只能使用 SDIO 或 SPI 物理接口进行连接。
    不支持 RMII。

    此致、
    Eyal 再发生器