This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:用于3.3V 降压转换的智能壁式插头变压器设计

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/677049/cc3200-smart-wall-plug-transformer-design-for-3-3-v-downconversion

器件型号:CC3200

 您好!

我将介绍基于 CC3200 和 MSP430i2040的智能壁式插头的参考设计。  该原理图建议将基于 Renco 的定制变压器与 UCC288910结合使用、以便为 MSP 和 CC3200应用3.3V 电源。 但是、BOM 和原理图并未指定有关变压器的更多详细信息。 请提供有关此变压器的信息。 此定制变压器的1KU 成本是多少?   Renco 变压器(来自其他供应商)是否有替代产品、并且封装可能相同?

谢谢、此致、

Tajinder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用规格相似的变压器 A 变压器。 有关变压器数据表、请参阅以下链接
    katalog.we-online.de/.../750314752.pdf

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的响应、但我相信这款变压器不是理想的、因为我只需要单个3.3V 输出。 -3.3V 对于我的设计来说是多余的、只会增加制造成本。 你有其他建议吗?

    谢谢、此致、

    Tajinder S Randhawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tajinder -
    本设计中使用的变压器在两个次级侧上的输出为3.3VAC、在 AUX 绕组上的输出为15VAC。
    您仍需要将交流电整为直流电。 在原理图参考中、您可以看到、这可以通过半波整流器(D5)实现 VCC
    在此设计中、3.3VAC 的第二个绕组也进行整流、以实现-3.3VDC、该电压用于为 LMV324M 运算放大器提供负轨。 如果您的设计中未使用轨到轨运算放大器-这意味着您已修改了设计的计量部分、并且您已经熟练地尝试了该部分。 在这种情况下、如果您找不到其他变压器(如果我是您、我将从这里开始、并要求他们让您成为定制的离线反激 式 katalog.we-online.de/.../midcom
    -如果您最终使用了 TI 参考设计中的一个、那么只需将该绕组保持浮动。