This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:无法下载到 CC3220SF-Launchpad

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, UNIFLASH, CC3220SF, CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/678382/ccs-cc3220sf-launchxl-can-not-download-to-the-cc3220sf--launchpad

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3200UNIFLASHCC3220SFCC3220S

工具/软件:Code Composer Studio

使用 CCS V8和 Uniflash 422。 无法使用任一方式连接到设备。 我一直在使用 CCS V62使用 CC3200 Launchpad 进行开发。 我在电路板和 CC3200之间交换了 USB 电缆、运行正常、但无法连接到 CC3220SF?

Cortex_M4_0:GEL 输出:
内存映射初始化完成

连接到目标时出错:
(错误-260 @ 0x0)
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、inv alid 固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
电缆。 固件和序列号可使用.../ccs_base/common/uscif/xds110中的 t hexdsdfu 实用程序进行更新
安装目录。 请查看 readme.txt 文件以获取相关说明。
(仿真包7.0.188.0)

我没有 XDS110仿真探针、因此我假设我可以使用 USB 电缆和 Stellaris ICDI、但这不起作用??

如果我尝试使用 Uniflash 422下载服务包(sp_3.7.0.1_2.0.0.0_2.2.0.6.bin) 、则会出现错误:文件后缀错误????

我已经在 CCS V8中尝试了以下几种不同的方法:

Stellaris ICDI:CC3220、CC3220S、CC3220SF、CC3220SF_SWD

2. XDS110 USB 调试探针:Ditto (我显然没有)。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否可以尝试重新安装 XDS110固件?

    此致、
    查尔斯·奥