This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3100:生产 WiFi 配置建议

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/677831/rtos-cc3100-production-wifi-provisioning-recommendations

器件型号:CC3100

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我已在 TM4C1294XL+CC3100上构建了一个项目,现在我已准备好开始调查生产制造过程。 我未清除的一个未解决项目是 WiFi 配置。  

  • 在 CC3100 SDK 1.2.0中,建议的配置 WIFI 设置方法是使用“Access Point mode with internal HTTP Web Server”(使用内部 HTTP Web 服务器的接入点模式),这种方法现在已被弃用。  
  • 在 CC3100 SDK 1.3.0中,建议的配置 WIFI 设置方法是使用“Simplelink WiFi Starter Pro 移动应用程序”。

鉴于我希望使用基于 TM4C1294XL+CC3100的 TI 芯片制造自己的生产板,我有以下问题:

  1. 是否可以使用我自己的品牌等自定义过时的 CC3100 1.2.0 SDK 示例中的内部 HTTP Web 服务器代码?
  2. 内部 HTTP Web 服务器是否仍然是一种可行的方法,即使它已被弃用(我认为不推荐)?
  3. 是否可以专门使用按钮来启动/停止内部 HTTP Web 服务器,以便它仅在需要时处于配置模式?  
  4. 要准备用于 WiFi 配置的应用程序,我是否应该只向应用程序添加一个任务,以便通过按钮阻止/解除阻止,并且具有与 CC3100 1.3.0 SDK 中的 PROVISIONING_AP 示例中的代码类似的代码?
  5. 假设不建议使用内部 HTTP Web 服务器,是否建议我指示客户改用 Simplelink WiFi Starter Pro 应用程序? 如果没有,建议是什么?
  6. 我可以下载 Simplelink WiFi Starter Pro 应用程序的源代码、以便为客户发布我自己的品牌版本吗?
  7. 您是否有关于构建我自己用于 AP 配置的等效 iOS/Android 应用程序的指南?

提前感谢您的帮助!

谢谢、

Tim

参考文献:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    HTTP 示例未被弃用、请参阅第12.4.2节、了解如何创建您自己的品牌
    www.ti.com/.../swru368a.pdf

    无论您认为应用程序代码是否合适、都可以实施该应用程序

    有关配置的帮助、请参阅配置 AppNote
    www.ti.com/.../swru472.pdf

    此致、
    查尔斯·奥