This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:同时辅助 A2DP 和 BLE?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/678140/wl1837mod-assisted-a2dp-and-ble-simultaneously

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837CC2564

WL1837是否能够同时运行辅助 A2DP 和 BLE?   我知道 CC2564不能因为一个处理器或另一个处理器不能同时使用这两个处理器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    [报价用户="Dave Jordahl"] WL1837是否能够同时运行辅助 A2DP 和 BLE?

    是的、所有 WL183x 器件可同时支持 AVPR (辅助 A2DP 或 WBS)和 BLE。

    [引用用户="Dave Jordahl"]我知道 CC2564 不能因为一个处理器或另一个处理器不能同时使用这两个处理器。

    虽然 CC2564x 器件是正确的、但 WL183x 器件没有此限制。

    此致、

    Vihang