This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:BeagleBone Black 无线的 WL1835MOD 问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/677838/linux-wl1835mod-wl1835mod-issue-on-beaglebone-black-wireless

器件型号:WL1835MOD

工具/软件:Linux

大家好、

我使用 BeagleBone Black Wireless OK 已近2个月、直到最近才遇到 WiFi 调制解调器根本无法打开的问题。 我使用了 bone-debian-8.6-IoT-armhf-2016-11-06-4gb.img
所发生的情况是:我在板上加载使用 WiFi WL1835MOD 的应用、一切似乎都可以正常工作一段时间、BL 和 WL LED 都将亮起。 在我运行应用程序大约10分钟后、要执行一些 GPIO/ADC 测量、然后在 WL1835MOD 停止并且根本不打开之后重新启动系统。 在此阶段、两个 LED 都关闭。
我已经检查了3.3V_wifi 和1.8V_wifi 电压轨、它们看起来都正常。 但是、连接到 WiFi 芯片上的引脚#40"WLAN_EN"的 WiFi_EN 信号(T3 MOSFET 的栅极也可用)具有0V 电压、这意味着微处理器由于某种原因未打开调制解调器。
这种情况发生在6个电路板中的4个电路板上、这真的很高。
我尝试重新刷新并重新加载原始图像以开始刷新、但调制解调器仍然无法打开、因为 WiFi_EN 信号仍处于关闭状态。
蓝牙也会发生同样的情况、它处于关闭状态、BT_EN 处于0V。
我使用额定电流为2.4A 的5VDC 电源。 电路板是全新的、以前从未使用过。

是否有人遇到过类似的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Waseem:

    感谢您使用 TI WiLink8器件。 我知道您的 BBBW 平台工作了几个月、但最近出现了一些问题。 这不是我们正式支持的平台,也不是在其上运行的 debian 映像。
    我建议您在开源社区支持的 Beagle Board 社区论坛上发布此查询。 您将更幸运地找到可能遇到此问题的人。

    此致、
    Vihang