This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:AM335

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/677070/linux-wl1835mod-am335

器件型号:WL1835MOD
主题中讨论的其他器件:AM3352TPS65217

工具/软件:Linux

大家好、我想执行初始化脚本

我找到了这个 e2e 链接、解释了如何添加 init 脚本

e2e.ti.com/.../341106

基本上、我想在每块电路板上运行 MESH + AP 或 MESH + STA

例如、mesh+AP

我只想运行 mesh_start.sh 和 ap_start.sh

因此、我将其组合在一起

我输入了/etc/init.d/first_node.sh

!/bin/sh
mesh=mesh0
###添加网状接口(如果不存在)
如果[! d /sys/class/net $mesh ]
然后
  ECHO "添加$mesh 接口"
  iw phy `ls /sys/class/ieee80211` interface add $mesh type MP
FI

如果 ps -w | grep -v grep | grep wpa_supplicant | grep mesh 0>/dev/null
然后
  回应"wpa_supplicant is already running (mesh)"
  退出0
FI

wpa_supplicant -e//usr/share/wl18xx/entropy.bin \
        -imesh0 -Dnl80211 -c mesh_supplicant.conf &

睡眠1

iw phy phy0设置 RTS 0

ifconfig mesh0 10.20.30.41 netmask 255.255.255.0

udhcpd /usr/share/wl18xx/udhcpd_mesh.conf

睡眠4.

#start ap

如果[-d /sys/class/net /$WLAN2]
然后
  ifconfig $WLAN2 $IP_ADR2子网掩码255.255.255.0 up
FI

###启动 udhcpd 服务器(如果未启动)
output=`ps | grep /usr/share/wl18xx \$DHCP_CONF_PROC`
Set --$output
ECHO $OUTPUT
如果[-z "$output"];那么
  udhcpd $DHCP_CONF
FI

如果[-d /sys/class/net /$WLAN2]
然后
  output=`ps | grep /usr/share/wl18xx \$DHCP_CONF_PROC2`
  Set --$output
  ECHO $OUTPUT
  如果[-z "$output"];那么
   udhcpd $DHCP_CONF2
  FI  
FI

执行以下操作

update-rc.d first_node.sh 默认值

在我重新启动后,它会显示此消息,它会显示有关启动日志的消息

[22.191889]  IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):MESH 0:链路未就绪

而且、它只会将 IP 地址和网络掩码添加到 mesh0

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否提供 Linux SDK 版本和使用的内核版本? 此外、系统启动的完整 dmesg 也可能有所帮助。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!
    我正在使用 BeagleBone Green Wireless
    在我以 root 和身份登录后、它可以正常工作
    在 wilink8脚本(mesh_start.sh、ap_start.sh、sta_start.sh 等)中运行任何脚本
    Linux SDK 版本:ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.01.00.06
    内核版本:4.4.19-gdb0b54cdad

    dmesg
    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.4.4.19-gdb0b54cdad (Kim@Kim)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#3挤占 CST 2018年2月10日23:24:26日周六
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    [0.000000]机器模型:TI AM335x BeagleBone Green Wireless
    [0.000000] CMA:保留0x9e800000处的24 MIB
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
    [0.000000]在节点0上的总页:131072
    [0.000000] free_area_init_node:节点0、pgdat c09876cc、node_mem_map de36d000
    [0.000000]正常区域:用于 memmap 的1152页
    [0.000000]正常区域:保留0页
    [0.000000]正常区域:131072页,LIFO 批处理:31
    [0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.000000] AM335X ES2.1 (SGX NEON )
    [0.000000] pcpu-alloc:s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
    [0.000000] pcpu-alloc:[0] 0
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:129920
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=PARTUUID =27836597-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
    [0.000000] PID 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
    [0.000000]内存:484416K/524288K 可用(6751K 内核代码、326K rwdata、2384K rodata、268K init、273K BSS、 15296K 保留、24576K CMA 保留、0K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    vmalloc:0xe0800000 - 0x0x800000 (496MB)
    低内存:0xC0000000 - 0xe0000000 (512 MB)
    pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    .text:0xc0008000 - 0xc08f4004 (9137 KB)
    init:0xc08f5000 - 0xc0938000 (268KB)
    .data:0xc0938000 - 0xc0989bd8 (327KB)
    .bss:0xc0989bd8 - 0xc09cdfd8 (273KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
    [0.000012] sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
    [0.000029]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
    [0.000038] OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
    [0.000172] clocksource_probe:找不到匹配的时钟源
    [0.000332]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000355]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
    [0.000360]这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.000365]更新您的内核命令行。
    [0.000382]校准延迟环路... 996.14茂物剪(lpj=4980736)
    [0.08922] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.089317]安全框架已初始化
    [0.089353]安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.089362] mountpoint-cache 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.089975]正在初始化 cgroup 子系统 IO
    [0.090004]初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.090037]正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.090050]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.090062]正在初始化 cgroup Subsys perf_event
    [0.090073]正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.090099] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
    [0.090471]为0x80008200 - 0x80008258设置静态标识映射
    [0.092290] devtmpfs:已初始化
    [0.102095] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
    [0.114679] omap_hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
    [0.170141]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.172075] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.173217] NET:注册协议系列16.
    [0.175078] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
    [0.199213]空闲:使用调速梯
    [0.229203]空闲:使用调速器菜单
    [0.232696] gpiochip_add:器件上的寄存 GPIO 0至31:GPIO
    [0.232969] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.233631] gpiochip_add:在器件上注册了 GPIO 32至63:GPIO
    [0.234292] gpiochip_add:在器件上注册了64至95的 GPIO:GPIO
    [0.234936] gpiochip_add:在器件上注册了 GPIO 96至127:GPIO
    [0.240974]硬件断点:不支持调试架构0x4。
    [0.276124] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.276441] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/fixedregulator@0[0]的'GPIO'属性
    [0.276758] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/fixedregulator@2[0]的'GPIO'属性-状态(0)
    [0.279610] omap_i2c 44e0b000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c0000000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.279663] OMAP_i2c 4819c000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c2_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.279757]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.279806] Linux 视频采集接口:v2.00
    [0.279845] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.279852] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.279874] PTP 时钟支持已注册
    [0.279918] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.280921] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.281202]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [0.282218]时钟源:切换到时钟源 Timer1
    [0.291416] NET:注册协议系列2.
    [0.292098] TCP 建立哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.292143] TCP 绑定哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.292181] TCP:已配置哈希表(建立4096 BIND 4096)
    [0.292309] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.292327] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.292466] NET:注册协议系列1.
    [0.292830] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.292844] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.292850] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.292855] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.292878] PCI:CLS 0字节、默认64
    [0.293690]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
    [0.295327] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.302208] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.303194] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.303262]已注册密钥类型 id_resolver
    [0.303269]注册的密钥类型 id_legacy
    [0.303338] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.314230]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要248)
    [0.314261]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.314274] IO 调度程序截止日期已登记
    [0.314410]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.315530] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
    [0.368198]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.371810] 44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)是8250
    [0.983405]控制台[ttyS0]已启用
    [0.988016] 481a6000.serial: tmio 0x481a6000处的 ttyS3 (IRQ = 159、base_baud = 3000000)是8250
    [0.997764][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.008759]循环:模块已加载
    [1.014054] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.019884] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.026280] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.030619] cputidle: enable-method 属性'ti,am3352'找到操作
    [1.038029] omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
    [1.038046] omap_hsmmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.038073] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/mmc@48060000[0]的'CD-GPIO'属性-状态(0)
    [1.038092] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:获得了 CD GPIO
    [1.042811] OMAP-Hsmmc 48060000.MMC:GPIO 查找消费类 WP
    [1.042822] omap_hmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.042832] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@48060000[0]的'WP-GPIO'属性
    [1.042841] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@48060000[0]的'WP-GPIO'属性
    [1.042849] omap_hmc 48060000.mmc:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.042859] omap_hmc 48060000.mmc:查找 GPIO WP 失败
    [1.082755] omap_hsmmc 481d8000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
    [1.082777] OMAP-Hsmmc 481d8000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.082789] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/ocp/mmc@481d8000[0]的'CD-GPIO'属性
    [1.082876] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/ocp/mmc@481d8000[0]的'CD-GPIO'属性
    [1.082887] omap_hsmmc 481d8000.mmc:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.082896] omap_hsmmc 481d8000.mmc:查找 GPIO CD 失败
    [1.082907] omap_hsmmc 481d8000.mmc:用于消费类 WP 的 GPIO 查找
    [1.082914] OMAP_hsmmc 481d8000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.082923] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@481d8000[0]的'wP-GPIO'属性
    [1.082931] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/ocp/mmc@481d8000[0]的'wP-GPIO'属性
    [1.082938] omap_hsmmc 481d8000.mmc:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.082946] omap_hsmmc 481d8000.mmc:查找 GPIO WP 失败
    [1.122530] omap_hsmmc 4781000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
    [1.122547] omap_hsmmc 4781000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.122559] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@47810000[0]的'CD-GPIO'属性
    [1.122568] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@47810000[0]的'CD-GPIO'属性
    [1.122576] OMAP_hsmmc 4781000.MMC:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.122584] OMAP-Hsmmc 4781000.MMC:查找 GPIO CD 失败
    [1.122595] omap_hsmmc 4781000.mmc:GPIO 查找消费类 WP
    [1.122602] OMAP_hsmmc 4781000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.122610] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@47810000[0]的'WP-GPIO'属性
    [1.122618] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@47810000[0]的'WP-GPIO'属性
    [1.122626] omap_hmc 4781000.mmc:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.122634] omap_hmc 4781000.mmc:查找 GPIO WP 失败
    [1.162725] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/leds/led@2[0]'的'GPIO'属性-状态(0)
    [1.162923] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/leds/led@3[0]'的'GPIO'属性-状态(0)
    [1.163043] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/leds/led@4[0]'的'GPIO'属性-状态(0)
    [1.163145] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/leds/led@5[0]'的'GPIO'属性-状态(0)
    [1.163528] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [1.169680] mmc1:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
    [1.175546] NF_conntrack 版本0.5.0 (7953桶、31812最大)
    [1.182872] IP_Tables:(c) 2000-2006年 Netfilter 核心小组
    [1.188766] mmc1:地址0001处的新高速 MMC 卡
    [1.194595] NET:注册协议系列10.
    [1.200218] mmcblk0:mmc1:0001 Q2J54A 3.64 GiB
    [1.205390] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [1.210701] NET:注册协议系列17.
    [1.215568] mmcblk0boot0:mmc1:0001 Q2J54A 分区1 2.00 MIB
    [1.221798]桥接器:已弃用通过 arp/IP/ip6Tables 进行自动筛选的功能。 如果需要,请更新脚本以加载 br_netfilter。
    [1.234552] mmcblk0boot1:mmc1:0001 Q2J54A 分区2 2.00 mib
    [1.241286]已注册桥式防火墙
    [1.245476] mmcblk0:P1 P2
    [1.248951]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [1.254896] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [1.266181] OMAP_hsmmc 4781000.MMC:卡声称支持低于定义范围的电压
    [1.287812] mmc2:将未知 CIS tuple 排队0x91 (3个字节)
    [1.294852] mmc2:地址0001处的新高速 SDIO 卡
    [1.306993] tps65217 0-0024:TPS65217 ID 0xe 版本1.2
    [1.312858] at24 0-0050:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
    [1.319797] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:400kHz 时的总线0版本0.11
    [1.326559] at24 2-0054:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
    [1.333768] at24 2-0055:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
    [1.340884] at24 2-0056:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
    [1.351041] at24 2-0057:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
    [1.358087] omap_i2c 4819c000.i2c:100kHz 时的总线2版本0.11
    [1.365944] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
    [1.375018] ALSA 器件列表:
    [1.378049]未找到声卡。
    [1.398428] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [1.406698] VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
    [1.418067] devtmpfs:已安装
    [1.421425]释放未使用的内核内存:268K (c08f5000 - c0938000)
    [1.427842]此架构没有内核内存保护。
    [1.612405] systemd[1]:构建时间之前的系统时间、提前时钟。
    [1.660539]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、18位熵可用)
    [1.676358]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、19位熵可用)
    [1.701594] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    [1.720783] systemd[1]:检测到架构 ARM。
    [1.743529] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [1.850191]随机:systemd-gpT-aut:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、22位熵可用)
    [1.861763]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、22位熵可用)
    [1.882547]随机:systemd-gpT-aut:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、22位熵可用)
    [1.901644]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、23位熵可用)
    [1.935441] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、24位熵可用)
    [2.000247] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、28位熵可用)
    [2.010160]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、28位熵可用)
    [2.020851]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、28位熵可用)
    [2.179579] systemd[1]:[/lib/systemd/system/gadget-init.service:15]未知 lvalue 在"服务"部分中的"ExecStopPre"
    [2.414338] systemd[1]:basic.target:找到 basic.target/start 上的订购周期
    [2.421823] systemd[1]:basic.target:找到了对 sysinit.target/start 的依赖
    [2.429288] systemd[1]:basic.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
    [2.436877] systemd[1]:basic.target:找到对 uim-sysfs.service/start 的依赖
    [2.444429] systemd[1]:basic.target:找到了对 basic.target/start 的依赖
    [2.451524] systemd[1]:basic.target:通过删除作业 alignment.service/start 来中断订购周期
    [2.460816] systemd[1]:已删除 alignment.service:作业 alignment.service/start 以从 basic.target/start 开始中断订购周期
    [2.492842] systemd[1]:basic.target:找到 basic.target/start 上的订购周期
    [2.500311] systemd[1]:basic.target:找到了对 sysinit.target/start 的依赖
    [2.507738] systemd[1]:basic.target:找到对 uim-sysfs.service/start 的依赖
    [2.515326] systemd[1]:basic.target:找到了对 basic.target/start 的依赖
    [2.522459] systemd[1]:basic.target:通过删除作业 uim-sysfs.service/start 来中断订购周期
    [2.531735] systemd[1]:已删除 uim-sysfs.service:作业 uim-sysfs.service/start 以从 basic.target/start 开始中断订购周期
    [2.568700] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [2.605000] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    [2.633296] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [2.681534] systemd[1]:侦听日志套接字。
    [2.703084] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [2.732903] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [2.762804] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [2.792983] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [2.822604] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [2.852567] systemd[1]:已达到目标交换。
    [2.874421] systemd[1]:已创建切片系统切片。
    [2.913741] systemd[1]:正在安装临时目录...
    [2.938323] systemd[1]:正在启动设置虚拟控制台...
    [3.018633] systemd[1]:开始为当前内核创建所需静态设备节点列表...
    [3.084514] systemd[1]:创建的片系统-串行\x2dgetty.slice。
    [3.118246] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    [3.158202] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
    [3.222786] systemd[1]:已达到目标层。
    [3.235871] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [3.264698] systemd[1]:创建的层 system-Getty.slice。
    [3.297106] systemd[1]:正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [3.344898] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    [3.373035] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [3.389897] cryptofdev:不同意符号 MODULE_LO布局 的版本
    [3.407331] systemd[1]:正在启动日志服务...
    [3.443284] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [3.472789] systemd[1]:已达到目标路径。
    [3.518539] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [3.562950] systemd[1]:已挂载调试文件系统。
    [3.581963] systemd[1]:挂载的临时目录。
    [3.603426] systemd[1]:已启动日志服务。
    [5.096184] systemd-journale[121]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    [6.402910] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:已运行
    [6.46499] RTC rtc0:44e3e000。RTC:dev (254:0)
    [6.464160] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:RTC 内核:将44e3e000.RTC 注册为 rtc0
    [6.559027] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:用于消费者复位的 GPIO 查找
    [6.559055] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [6.559071] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401300[0]的'set-GPIO'属性
    [6.559080] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401300[0]的'resset-GPIO'属性
    [6.559089] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:、使用查找表进行 GPIO 查找
    [6.559098] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:查找 GPIO 复位失败
    [6.559109]用于消费类 VBUS 检测的 AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy: GPIO 查找
    [6.559116] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [6.559125] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401300[0]的'VBUS-detect-GPIO'属性
    [6.559133] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401300[0]的'VBUS-detect-GPIO'属性
    [6.559141] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:、使用查找表进行 GPIO 查找
    [6.559149] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:查找 GPIO VBUS-Detect 失败
    [6.559211]使用虚拟稳压器未找到47401300.usb-phy 电源 VCC
    [6.635171]用于消费类复位的 AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy: GPIO 查找
    [6.635200] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [6.635216] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401b00[0]的'resset-GPIO'属性
    [6.635225] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401b00[0]的'resset-GPIO'属性
    [6.635234] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:、使用查找表进行 GPIO 查找
    [6.635243] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:查找 GPIO 复位失败
    [6.635254] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:用于消费类 VBUS 检测的 GPIO 查找
    [6.635261] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [6.635270] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401b00[0]的'VBUS-detect-GPIO'属性
    [6.635278] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401b00[0]的'VBUS-detect-GPIO'属性
    [6.635286] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:、使用查找表进行 GPIO 查找
    [6.635294] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:查找 GPIO VBUS-Detect 失败
    [6.635360]使用虚拟稳压器未找到47401b00.usb-phy 电源 VCC
    [6.677940]加载从 Linux 版本 R8.7_SP1-0-g13c25bc 回移植的模块
    [6.778579]反向端口由反向端口.git R8.7_SP3-0-gd4777ef 生成
    [6.88366] OMAP_WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒
    [7.142971] OMAP_rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
    [7.458388] OMAP-SHIM 53100000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [7.538775] remoteproc0:wkup_m3可用
    [7.602374] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [7.611402] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [7.713971] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:无法获取 rproc 句柄
    [7.816842] remoteproc0:为 wkup_m3加电
    [7.874049] OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2
    [7.901914] remoteproc0:引导 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小217148
    [7.960529] remoteproc0:远程处理器 wkup_m3现已启动
    [7.960558] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:CM3固件版本= 0x191
    [8.170479] ti-pruss 4a300000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台器件
    [8.180188] PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
    [8.261301] IRQ:找不到/ocp/pruss@4a300000/INTC@4a320000的 IRQ 域!
    [8.317902] IRQ:找不到/ocp/pruss@4a300000/INTC@4a320000的 IRQ 域!
    [8.486652] remoteproc1:4a334000.pru0可用
    [8.491664] remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [8.675511] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且还不能保证向后兼容性。
    [8.796608] remoteproc1:registered virtio0 (type 7)
    [8.801781] PRU-rproc 4a334000.pru0:PRU rproc 节点/ocp/pruss@4a300000/pru0@4a334000已成功探测
    [8.970707] remoteproc2:4a338000.pru1现已推出
    [9.038043] remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [9.133418] remoteproc2:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [9.279182] remoteproc2:registered virtio1 (type 7)
    [9.315561] PRU-rproc 4a33890.pru1:PRU rproc 节点/ocp/pruss@4a300000/pru1@4a338000探测成功
    [9.833349] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [10.977995] pvrsrvkm:不同意 symbol module_Layout 的版本
    [11.662325] random:非阻塞池已初始化
    [11.935392] NET:注册协议系列15.
    [12.979166]正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [12.995652] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [13.080492] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [13.174772] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [13.364216] musb-hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、大容量组合、大容量分离、HB-ISO Rx、 HB-ISO Tx、SoftConn)
    [13.364243] musb-hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
    [13.364251] musb-hdrc:设置 fifo_mode 4.
    [13.364269] musb-hdrc:28/31最大 EP、16384/16384存储器
    [13.449406] musb-hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、大容量组合、大容量分离、HB-ISO Rx、 HB-ISO Tx、SoftConn)
    [13.449433] musb-hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
    [13.449442] musb-hdrc:设置 fifo_mode 4.
    [13.449460] musb-hdrc:28/31最大 EP、16384/16384存储器
    [13.449613] musb-hdrc musb-hdrc.2.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
    [13.548144] musb-hdrc musb-hdrc.2.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号1
    [13.687306] HUB 1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [13.712140] remoteproc1:为4a334000.pru0加电
    [13.756108]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [13.790999] remoteproc1:引导 FW 映像 AM335x-pru0-FW、大小为75576
    [13.888816] ti-prusss 4a300000.pruss:已配置 system_events = 0x000000030000 intr 通道= 0x00000005 host_intr = 0x00000005
    [14.056665] wl18xx_driver wl18xx.0.auto: ti-connectivity/wl18xx-conf.bin 的直接固件加载失败、错误-2
    [14.083786] remoteproc1:远程处理器4a334000.pru0现已启动
    [14.170277] wlcore:错误无法获取配置二进制 ti-connectivity/wl18xx-conf.bin:-2
    [14.215144] cfg80211:已更新世界监管范围:
    [14.255521] cfg80211:DFS 主设备区域:取消设置
    [14.259923] cfg80211:(start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenna_gain、max_EIRP)、(dfs_cac_time)
    [14.274768] wlcore:警告恢复为默认配置
    [14.331022] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x1E
    [14.338944] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
    [14.370991] remoteproc2:为4a33890.pru1加电
    [14.411257] cfg80211:(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [14.430499] remoteproc2:引导 FW 映像 AM335x-pru1-FW、大小为75576
    [14.452360] USB 1-1:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号2
    [14.502131] ti-pruss 4a300000.pruss:配置的 system_events = 0x0000000c0000 intr 通道= 0x0000000a host_intr = 0x0000000a
    [14.517756] cfg80211:(2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz、92000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [14.580011] cfg80211:(2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [14.613373] remoteproc2:远程处理器4a33890.pru1现已启动
    [14.623135] wlcore:wl18xx 硬件:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
    [14.636121]集线器1-1:1.0:找到 USB 集线器
    [14.648668]集线器1-1:1.0:检测到4个端口
    [14.668109] cfg80211:(5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [14.695466] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x1f
    [14.703468] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
    [14.778841] cfg80211:(5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
    [14.845480] rpmsg_PRU rpmsg0:新的 rpmsg_PRU 设备:/dev/rpmsg_pru30
    [14.894354] cfg80211:(5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
    [14.908956] rpmsg_PRU rpmsg1:新的 rpmsg_PRU 设备:/dev/rpmsg_pru31
    [14.954973] cfg80211:(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [15.064806] cfg80211:(57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、0 MBM)、(N/A)
    [15.136680] wlcore:已加载
    [15.139482] wlcore:驱动程序版本:R8.7_SP1-M脏
    [15.935473] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.236
    [15.968865] pvrsrvkm:不同意 symbol module_Layout 的版本
    [16.105517] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.69)
    [16.159960] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlan0:链路未就绪
    [23.158566] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):MESH 0:链路未就绪

    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您需要运行 mesh_join.sh (在运行 mesh_start.sh 之后)以创建网状网络: www.ti.com/.../swaa166.pdf
    此外、请确保 AP 和网状网络都位于相同的频率频带

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我的问题是如何使用 wilink8脚本执行 initi 脚本。 我在 mesh_supplicant 中添加了 netwotk 块函数。
    根据 SWI 166中的图1-网状网络拓扑、作为我的底层、网状门户必须创建网状网络、这意味着我必须在 mesh_supplicant 中使用添加网络块功能。 然后、我可以在网格点运行 mesh_start.sh 和 mesh_join.sh。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这是您在结束时必须做的事情。 我们可以告诉您如何启动网状接口,但您需要了解如何将其添加到初始化脚本/启动序列中。 mesh_start.sh 创建 mesh0接口,mesh_join 将请求者连接到接口并配置 mesh0网络。

    Saurabh