This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120BOOST:比较 BOOSTXL-CC3120MOD 和 CC3120BOOST

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120BOOST, BOOSTXL-CC3120MOD, CC3120MOD, CC3120, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/677243/cc3120boost-compare-boostxl-cc3120mod-and-cc3120boost

器件型号:CC3120BOOST
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-CC3120MODCC3120MODCC3120CC31XXEMUBOOST

您好!

有人能告诉我 CC3120BOOST 和 BOOSTXL-CC3120MOD 之间的区别吗?

此致 Sven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC3120MOD 模块中包含 CC3120 QFN。 该模块包含 QFN、SFLASH、CLK 和其他电路、因此可重复使用认证。 CC3120只是 QFN

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sven、您好!

    从终端用户的角度来看、使用 CC3120BOOST 还是 BOOSTXL-CC3120MOD 并不重要。 但我建议使用 CC3120BOOST、因为这样会更便宜。

    但是、如果您想使用 CC3120BOOST 或 BOOSTXL-CC3120MOD、最好使用一个 CC31XXEMUBOOST。 因此、请购买捆绑包 CC3120-CC31XXEMUBOOST CC3120-EMUBOOST-MSP432LP。

    1月