This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:是否可以在未焊接闪存的情况下更改国家/地区代码?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/677335/cc3100-can-i-change-country-code-without-flash-memory-soldered

器件型号:CC3100

您好! 我在不带闪存的 STA 模式下使用 CC3100 (SDK 版本1.2.0)。 我不需要更改 MAC 或存储配置文件、因此不需要闪存:没有闪存、芯片就很适合我。 但是、今天我遇到了一个问题:我的 CC3100无法看到 WiFi 频道12和13。 我国允许使用这些渠道,因此我们有必要使用这些渠道。 我尝试在尝试连接之前通过调用 sl_WlanSet 将默认美国国家/地区代码更改为 EU、但未成功。 SL_WlanSet 不返回错误、但芯片仍然无法扫描和连接12和13通道上的 WLAN。 我怀疑需要闪存芯片来存储和使用新的国家/地区代码。 我是对的吗? 是否有另一种方法可以更改国家/地区代码?

此致、Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔-
    我们不建议或支持在未连接串行闪存的情况下运行 CC3100。 您确实需要(至少)我们为设备提供的服务包。 此外、该串行闪存上的文件系统可以将您尝试执行的确切操作作为配置文件进行。

    请参阅 :processors.wiki.ti.com/.../CC3100_&_CC3200_Serial_Flash_Guide

    此外、CC3100的最新 SDK 为 v1.30