This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:是否能够支持315MB/s 的吞吐量

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/677063/wl1837mod-will-it-be-able-to-support-315mb-s-throughput

器件型号:WL1837MOD

我们正在与一位客户合作、他们希望实现315Mbps 数据吞吐量、并希望802.11ac 来完成这一工作。

我们发现、n 可以实现高达600Mbps 的速率、但这是全带宽、系统不需要向后兼容。

我们是否有一款产品可以很好地作为这种产品的候选产品? 执行双带宽是次 要选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、

    根据 WL1837MOD 数据表、UDP 可实现高达100Mbps 的速率。 因此、它看起来不能满足315Mbps 的吞吐量要求。
    请详细说明双带宽选项吗?

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vihang、

    感谢你的帮助。 我们是否有任何支持315MB/s 的 WiFi 解决方案? 如果是、我们是否有任何还使用 SDIO 的东西?

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好、我们没有任何支持315Mbps 带宽的基于 IEEE802.11 WiFi 的解决方案。

    Saurabh