This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:Wifi 器件支持透明模式

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/875713/cc3135mod-transparent-mode-support-on-wifi-devices

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件:CC3135

你好  

您能否确认是否有支持旁路/透明模式和 CMSIS SPI 驱动程序的 Wi-Fi 模块?

我们一直在尝试提供支持旁路/透明模式的 Wi-Fi 模块、以便与 Keil TCP/IP 堆栈配合使用。该模块可用于为产品提供以太网连接。 Keil 最近添加了对 Wi-Fi 接口的支持作为其 TCP/IP 堆栈的一部分、需要兼容模块来支持旁路/透明模式、在该模式下、WiFi 模块上的 TCP/IP 堆栈会抑制该模式、 相反、该模块通过 SPI 向主机 MCU 发送和接收完整的以太网帧、在主机 MCU 上运行的 TCP/IP 堆栈会处理协议处理。

理想情况下、支持此模式的模块还将具有适用于 CMSIS SPI 接口的现有驱动程序。

 

 TI 产品系列中是否有支持透明或旁路模式的模块?

非常感谢。

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    CC3135支持网络旁路接口。

    它不支持 CMSIS SPI 驱动程序。

    我不确定 Wi-Fi 接口的外观、但需要移植层(Wi-Fi 没有标准 HCI)、而 SPI 移植应该是其中的一部分。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、  

    非常感谢您的响应、但在我们关闭此界面之前、您能否向我介绍有关此旁路界面的文档?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请阅读 SWRU455中的第6.5.3章

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     更新后的文档(http://www.ti.com/lit/ug/swru455i/swru455i.pdf)的第6.5.4章介绍了网络旁路模式。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在查看 CC3135的数据表并对接口有疑问,不清楚与模块通信是否需要 SPI 和 UART 接口,遗憾的是只有 SPI 可用。

     

    只能使用 SPI 接口配置和操作模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是可以接受的。 对于初始编程(使用最新的 ServicePack 上传映像),您可以通过 SPI 使用主机 API sl_FsProgram()。 对于其他用途(WLAN API、sokcet API 等)、SPI 也足够了。

    1月