This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:如何在器件启动时停止器件而不断电

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/874553/cc3120mod-how-to-stop-device-once-it-start-without-power-off

器件型号:CC3120MOD

您好!

如何在我启动并配置为接入点后停止器件。 我已使用 sl_Stop (0)来停止它、但它无法正常工作。

我的顺序是:-

1.开机

2.我已将器件配置为 AP 和 sl_Start、

完成此操作后、如果我想关闭它、那么我会调用 sl_Stop、以便它将器件停止为 AP、

但是、当我再次为其加电、然后在初始化和 sl_start 之后、它也不会在调用 sl_stop 之后停止。

是否可以有人帮助我或共享代码、在配置和 sl_start 之后、根据用户配置、它再次是 sl_stop

并且仅在用户再次希望在 AP 模式下启动前停止。

此致、

Mahendra Rana  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahendra Rana、

    sl_Stop 应与超时一起使用、通常建议为200ms。 当您第二次调用 sl_Start 和 sl_Stop 时、您会得到什么返回值? 您如何确定 NWP 仍处于开启状态?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    延迟来解决我的问题。

    谢谢!

    此致、

    Mahendra Rana