This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:CC3235MODS/MODASF 的 Launchpad

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODS, LAUNCHCC3235MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/875498/cc3235modasf-launchpad-for-cc3235modas-modasf

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3235MODASLAUNCHCC3235MOD

您好!

您是否计划为 CC3235MODS/MODASF 提供 LaunchPad?

我在 网站上找到了 LAUNCHCC3235MOD、但我的客户希望获取 用于 CC3235MODS/MODASF 的 LaunchPad。

此致、

Ohhashi 女士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohhashi 先生、您好!

    我们不打算为 Moda 器件发布 LaunchPad。

    用户将无法检查天线路径(因为天线路径位于模块内部)、因此开发人员不会有任何好处(与将基准与板载天线结合使用相比)。

    BR、

    Kobi

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobi-San、

    感谢你的答复。

    此致、

    Ohhashi 女士