您好!
我们在 LED 控制器应用中使用 CC3235、在该应用中、我们使用 CC3235的实施 HTTP 服务器来配置控制器。 配置表示 LED 控制器参数的设置(电流等)。 我们已在 HTML 中实现了 Web 应用程序、并使用 HTTP 服务器的 HTTP GET 请求、如 swru455h 第9.2.2章所述。访问控制器应用程序的参数。 下面的屏幕截图显示了我们的 Web 应用程序页面。
此页面上显示的控制器的16个参数使用 HTTP GET 请求周期性更新。 刷新页面的所有参数需要6秒、这很长。 这意味着一个 HTTP GET 请求的响应时间为375ms。 我们想知道这种时序结果。例如、由于时序如此缓慢、无法使用网站上的滑块来实现 LED 电流的连续调光。
是 HTTP GET 请求、 在 swru455h 第9.2.2章中进行了介绍。HTTP 服务器访问应用程序参数的唯一方法或有其他(更快)访问方法。
提前感谢您的帮助。 此致 Ulrich Pahl