This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MODBOOST:收发器模式下 TxPoolCnt 耗尽

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100MODBOOST, CC3100, CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/871467/cc3100modboost-exhausted-txpoolcnt-in-transceiver-mode

器件型号:CC3100MODBOOST
主题中讨论的其他器件: CC3100CC3200

我在收发器模式下使用 CC3100MODBOOST 板、连接到另一个开发板。  我检测了 simplelink 驱动程序以输出在_SlDrvMsgRead ()中获取的 TxPoolCnt 参数。 由于某种原因、该池计数会减少、并停留在1或2、看起来不会恢复。  

我可以采取什么措施来避免这种情况?  我的理解是、这是内部传输缓冲器的数量、并且它们不会被释放。

固件和驱动程序版本:

ID (67108864) FW (31.1.0.5.0.2) PHY (1.0.3.37)
NWP (2.11.0.1) ROM (13107) HostDrv (1.0.1.11)

CC3100 0 STA 模式
CC3100 0 Init 完成
新 TxPoolCnt 56.
新 TxPoolCnt 55
新 TxPoolCnt 55
新 TxPoolCnt 55
新 TxPoolCnt 55
新 TxPoolCnt 55
新 TxPoolCnt 55
新 TxPoolCnt 55
新 TxPoolCnt 55
新 TxPoolCnt 56.
新 TxPoolCnt 56.
新 TxPoolCnt 56.
新 TxPoolCnt 56.
新 TxPoolCnt 56.
新 TxPoolCnt 53.
新 TxPoolCnt 53.
新 TxPoolCnt 53.
新 TxPoolCnt 46.
新 TxPoolCnt 46.
新 TxPoolCnt 46.
新 TxPoolCnt 46.
新 TxPoolCnt 46.
新 TxPoolCnt 46.
新 TxPoolCnt 46.
新 TxPoolCnt 41.
新 TxPoolCnt 41.
新 TxPoolCnt 41.
新 TxPoolCnt 41.
新 TxPoolCnt 41.
新 TxPoolCnt 39.
新 TxPoolCnt 39.
新 TxPoolCnt 36.
新 TxPoolCnt 36.
新 TxPoolCnt 36.
新 TxPoolCnt 34.
新 TxPoolCnt 34.
新 TxPoolCnt 31.
新 TxPoolCnt 31.
新 TxPoolCnt 31.
新 TxPoolCnt 24.
新 TxPoolCnt 24.
新 TxPoolCnt 24.
新 TxPoolCnt 24.
新 TxPoolCnt 24.
新 TxPoolCnt 24.
新 TxPoolCnt 24.
新 TxPoolCnt 19.
新 TxPoolCnt 19.
新 TxPoolCnt 19.
新 TxPoolCnt 19.
新 TxPoolCnt 19.
新 TxPoolCnt 17.
新 TxPoolCnt 17.
新 TxPoolCnt 14.
新 TxPoolCnt 14.
新 TxPoolCnt 14.
新 TxPoolCnt 12.
新 TxPoolCnt 12.
新 TxPoolCnt 9.
新 TxPoolCnt 9.
新 TxPoolCnt 6.
新 TxPoolCnt 6.
新 TxPoolCnt 6.
新 TxPoolCnt 6.
WriteOp TxPoolCnt 2、正在等待。
WriteOp TxPoolCnt 1、正在等待。
WriteOp TxPoolCnt 1、正在等待。
新 TxPoolCnt 1.
新 TxPoolCnt 1.
新 TxPoolCnt 1.
新 TxPoolCnt 1.
新 TxPoolCnt 1.
新 TxPoolCnt 1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我 的旧版线程 具有驱动程序修复的此线程。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在1月的快速响应  我已经在具有驱动程序修复的线程中指定的 TxPoolCnt 操作周围实施了锁定、但这并不能解决问题。

    TxPoolCnt 值直接来自_SlDrvMsgRad()中的 CC3100。  不释放缓冲区的是部件本身。 即使我坐下来等待他们已经用尽,他们似乎也不会获释。

    当 CC3100处于此状态时、我是否需要对其执行某种轮询?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、这是很久以前了、我不记得这个问题的所有内容。 我无法说出上面这些线程中所述的更多信息。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊。  我之前曾多次阅读过您的旧主题、但其中一些消息是隐藏的。  现在,我看到您实现 WLANTxPoolProtection了(),以便在池计数低于15时检查池计数和延迟。  它还会在超时时返回错误、以便您可以关闭套接字。

    有几个问题、因为没有更多详细信息:

    1.延误是否足以解决主要问题?

    2.关闭套接字(超时)并打开新套接字的频率如何?

    3.关闭套接字时、您是刚刚打开了一个新套接字、还是还需要重置 CC3100?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    回答您的问题。

    1.延误是否足以解决主要问题?

    在我的案例中、它运行良好。 但老实说、我不再使用 CC3200。 我已将设计迁移到可用的 CC3220、因为它比 CC3200要好得多。

    2.关闭套接字(超时)并打开新套接字的频率如何?

    我不确定您的问题。 如果你问我这个问题的频率、我记得这种情况很少见。 我主要在负载测试期间看到这个问题、如果信号很差。 让我们假设在通过 CC3200传输数百 GB 数据的过程中、每2-3天大约传输1次数据。

    3.关闭套接字时、您是刚刚打开了一个新套接字、还是还需要重置 CC3100

    如果出现问题、则必须重新启动 NWP (sl_Stop()、sl_Start())、但如果不允许将 TXPool 降低到15以下、则足够等待片刻、之后继续发送。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯。  这并不是特别有用。

     WLANTxPoolProtection我将 flow_cont_min 从1更改为15、而不是实现我自己的()版本。  这样就可以正确完成流量控制、任何等待都将使用 OS 基元而不是100ms 延迟循环来完成。  虽然在达到15的 TxPoolCnt 时有足够的延迟、但它没有解决这个问题。

    最初、我的代码中的一个错误是重复发送多个1472字节的数据包、直到池计数耗尽。  它不会恢复。  我修复了我的发送代码、现在我每隔大约只发送36个字节、我仍然可以看到池计数下降、没有任何恢复迹象。

    Jan 非常感谢您的回复、但如何获取有关此 CC3100产品的官方支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您能否收集 NWP 日志

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  我连接到 CC3100MODBOOST 原理图上标记为 CC_NWP_UART_TX 的引脚(板上标记为 NWP)、并按规定设置串行端口。  二进制日志涵盖从复位到 TxPoolCnt 达到15的时间周期(3 - 4分钟)、该时间与我为 flow_CONT_MIN 设置的值相匹配。  此时、我的传输停止、因为 TxPoolCnt 不会增加到超过16。  我每5秒传输36个字节。

    e2e.ti.com/.../nwp1.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Patrick! 我将查看日志并查看我们可以重新创建的内容。 我将在星期五向您提供最新信息。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您使用哪些参数来打开套接字?

    我看到很多 socket_TXFAILEDASYNCRESPONSE、看起来您是在不断地向遇到错误的套接字发送数据、并且无法发送缓冲数据。 您是否在套接字回调中看到此错误? 关闭插槽应该可以释放内存、我们可以深入了解插槽出现故障的原因。

    使用我们本周发布的最新服务包进行测试也可能很有用。 可能会有影响套接字行为的更改: http://www.ti.com/tool/download/CC3200SDK

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在通过以下调用打开套接字:

          eSocket = sl_Socket (sl_AF_RF、sl_sock_raw、0);

    当我执行36个字节的 send()时,我得到的返回值为36,表示发送成功。

    通过套接字回调、您是否指的是 sl_sockEvtHdlr ()?  我目前没有连接它、但现在将连接它。

    SOCKET_TXFAILEDASINCRESPONSE 的具体含义是什么?为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在连接套接字事件处理程序的情况下、我现在在尝试以收发器模式发送时获得该事件:

    CC3100 0套接字 TX 失败事件 SD:128状态:-116

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    sl_Send 的返回值验证到 NWP 的传输是否成功。 -116是否是您在 sl_sockEvtHdlr 上获得的第一个错误? 您是否继续发送并稍后看到其他错误?

    您能否使用最新的 servicepack 1.0.1.131-2.12.2.8进行测试并捕获 NWP 日志?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是我得到的第一个错误、也是我以后看到的唯一错误值。

    您能否提供指向2.12.2.8 NWP 下载的链接?  我在 SDK 下载页面( )和主页(processors.wiki.ti.com/.../CC3100_&_CC3200)上都没有看到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、我很乐意尝试更新版本的 NWP 固件。  我可以从何处下载它?  CC3100支持页面都显示为锁定状态、且已有很长一段时间未更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    最新的服务包(1.0.1.14-2.12.2.8)可从 CC3100 SDK 下载页面获取

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.12.2.8似乎没有什么不同。  下面附上 NWP 日志。

    问题: 我在收发器模式下运行(LVL1 =sl_sock_raw)、因此我假设发送的数据格式没有要求。  这是一个错误的假设吗?  TX 套接字错误事件的原因是否是正在检查数据?

    e2e.ti.com/.../nwp4.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarah、我在第24页发布的 NWP 日志是否有助于缩小 TX 误差的原因?  此外、您能否在上一帖子中评论我的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎我的问题是我将 sl_Send()的 flags 参数设置为零。  根据文档、可以将此参数设置为零、但这是我得到 TX 误差的时候。

    现在、我要设置 CHANNEL = 11、RATE = 11M、Power = 1、Preamble = 1、我不会得到相同的误差。  需要以下哪些设置?  我是否可以将它们中的任何一个设置为零、以便它们不会覆盖默认值?  文件不清楚。  我不想覆盖每次发送时的套接字参数(通道、速率、功率或前导码)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    对拖延表示歉意。 我们跟踪了-116误差的来源、这是由于没有可用的 PHY 参数。

    似乎没有为收发器模式设置内部默认值、因此您正处于正轨。 是否可以尝试 先使用 sl_SetSockOpt ()设置所有这些参数? 设置后、您应该能够像以前那样使用 sl_Send 将参数默认为这些参数。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、设置前导码参数似乎足以使其正常工作。  遗憾的是、该文档根本没有明确说明这一点。  参数在_all_引用中看起来是可选的。

    我想我们现在可以将其视为已关闭。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我们的新一代器件似乎已更新文档、但 CC3100未更新。 我将为此提出请求。

    此致、

    Sarah