This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:网络旁路接口

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/876253/cc3135-network-bypass-interface

器件型号:CC3135

您好!  

能否获得以下问题的答案?请:

  • 网络旁路接口通过 SPI (即主机 MCU 上的 TCP/IP 堆栈处理协议层)将 MAC 帧转发到主机 MCU?
  • 网络旁路接口支持2.4G 和5G?
  • 我们是否可以使用其他 RTOS 实施中的任何源代码作为移植的参考?
  • CC3135是否作为预认证模块提供?

原谅,有几个。  

非常感谢您的帮助。  

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    在您的另一个主题中、我们向您发送了一个指向程序员指南的链接、其中包含有关此功能的信息。

    NWP 期望以太网(MAC)帧处于该模式 (来自主机处理器上的 N/W 堆栈)

    到 AP 的 WiFi 连接是单独完成的(整个 WiFi 管理是并行完成的)、CC3135支持2.5G 和5G 频带。

    程序员指南中包含一个参考代码。 SDK (当前)中没有专门针对这一点的示例。

    请参阅 http://www.ti.com/product/CC3135MOD。

    BR、

    Kobi