This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100作为独立产品?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3100BOOST, CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/876106/cc3100-as-standalone

主题中讨论的其他器件:CC3100BOOSTCC3100CC3100MOD

可以  作为独立的方式使用 CC3100?我始终只能看到完整的 LaunchPad 才能工作。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以独立使用 CC3100、而不会出现任何问题。 如果不需要、则无需使用 CC3100BOOST。 您有两个选项:

    • 使用 QFN 芯片、与其他强制器件(SPI 闪存、滤波器、XTAL)配合使用时、您可以自行设计所有 PCB。 请注意、使用 CC3100进行正确的 PCB 设计可能具有挑战性、尤其是 CC3100 QFN 中围绕直流/直流的器件。
    • 使用模块 CC3100MOD。 由于此模块包含所有必需部件、因此使用此模块进行 PCB 设计非常简单(例如、您可以使用双层板)。 此外、使用此模块对产品进行认证也是一种简化方法、而且成本更低。 但该模块比仅 QFN 芯片的成本略高。

    但在这几天、我将推荐在新设计中使用 CC3120 CC3135 (2.4GHz + 5GHz)。 这些较新的芯片(或模块)要好得多。

    1月