This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:不带 SSID 和密码的 WiFi 企业连接

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/875589/cc3100-wifi-enterprise-connection-without-ssid-and-password

器件型号:CC3100

我想使用证书连接到 WiFi、而不是使用 SSID 和密码连接企业 WiFi。

在 CC3100芯片中可以实现这一点。 从 wiichip 的数据表中、我无法获得任何信息。

对此提供的任何支持都将非常有用。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PC:

    请参阅用户指南(http://www.ti.com/lit/ug/swru368b/swru368b.pdf)的"9.1.2企业版"一章。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Kobi

    我想使用证书进行 WiFi 登录。 我不想使用 SSID 和密码、数据表中找不到太多信息。

    请就此提供帮助

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kobi

    我需要对 wifi 登录进行基于证书的身份验证。

    因此、我们不需要用户名和密码、我们可以用客户端证书(和私钥)替换 SSID 和密码

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在用户指南中遗漏了哪些内容?

    如果要连接到企业 AP、您需要了解它支持的身份验证方法。

    例如,EAP-TLS 是使用客户端证书进行身份验证的方法。

    您需要为 sl_WlanConnect 提供 所需的身份验证方法和相关参数。

    如果不需要用户和密码、您可以在 SlSecParamsExt_t 中将其设置为 NULL (len=0)

    9.1.2.2中说明了客户端证书+私钥(以及服务器证书)的设置

    BR、

    Kobi