This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:提供802.11ac 以及 BGN 的设备、具有 USB 接口

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/875890/cc3135-a-device-that-offers-802-11ac-as-well-as-bgn-with-usb-interface

器件型号:CC3135

您好!  

我有一个请求、要求提供具有 USB 接口的802.11ac 和 BGN 设备?  

你可以建议吗?  

此致

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3135可能不是您要查找的器件。

    CC3135是一款802.11 a/b/g/n 器件。

    我们的 Wi-Fi 设备不支持802.11ac。

    CC3135的主机接口为 SPI 或 UART。  

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    根据 此 wiki 页面 、似乎没有计划在当前 WiLink 8设备上支持 IEEE 802.11ac。

    1月