This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:如何使用 CC3220SF、例如 CC3220S?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3220S, UNIFLASH, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/875877/ccs-cc3220sf-launchxl-how-can-i-use-cc3220sf-such-as-cc3220s

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFCC3220SUNIFLASHENERGIA

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我在我的定制板上使用 CC3220SF、但由于错误、我无法使用内部闪存(XIP)。

 我从这篇文章(https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/866000)中得到了一个可以使用它的答案、例如 CC3220S。

总之、在定制板上使用 CC3220SF 的外部闪存时遇到问题。

即使我将外部闪存刻录为通过 CCS 调试测试的 LED 闪烁图像、芯片也不会从外部闪存加载程序。

根据此帖子(https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/721467)、CC3220S 和 CC3220SF 存在以下差异:

S (R):ROM 引导加载程序->将用户引导加载程序复制到 RAM ->从 RAM 运行用户引导加载程序->将固件复制到 RAM ->从 RAM 执行代码

SF:ROM 引导加载程序->同步 XIP (用户引导加载程序文件)->从 XIP 运行用户引导加载程序->将固件文件复制到 RAM ->从 RAM 执行代码

因此、我的问题是如何使用 CC3220SF 等 CC3220S 将外部闪存数据复制到 RAM 中并运行程序。

此致、
Inseob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Inseob、

    您需要将所有代码构建为 CC3220S、并应使用 Uniflash 同时使用 CC3220S 器件。 如果您将二进制文件保存到/sys/mcuflashimg.bin 中、您的代码将被复制到 XIP 中、如果您使用 /sys/mcuimg.bin、代码将被复制到 RAM 中。 请阅读 Michael 的回答。 它讨论了 Energia 代码、但这与您的情况类似。

    1月