This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXEVM3358:SDK、协议栈等版本、在测试某些 WiFi 操作时使用

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXEVM3358, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/874519/tmdxevm3358-sdk-protocol-stack-etc-version-when-certain-wifi-operation-was-tested

器件型号:TMDXEVM3358
Thread 中讨论的其他器件: WL1837MOD

您好、香榭丽舍

使用 TMDXEVM3358和 WL1837MOD 测试 WiFi 操作时、请告知我们 SDK、协议栈等版本。
有时、客户在软件开发方面会遇到一些问题。
因此、参考软件将非常有用、以便他们可以比较他们的代码和参考之间的差异。
这可以节省软件调试的时间。
非常感谢您抽出时间进行确认。

此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitosi-San、

    Sitara SDK 默认支持 WiLink8。 客户可参阅:  

    谢谢

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    感谢您的参与、并将推荐用于新开发的最新 SDK。

    此致、
    Hitoshi