主题中讨论的其他器件:CC3220SF
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我的代码使用3个任务(此代码基于"network_terminal_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs"示例)
任务:
1) 1) NWP 的内部 s1_Task ... (设置为优先级9)
2)网络接收任务,通过 UART-Tx....将接收到的 WiFi 网络数据传输到我们的处理器 (设置为优先级3)
3) 3)网络发送任务、通过 UART-Rx 将接收到的处理器数据发送到 WiFi 网络... (设置为优先级2)
当我将优先级从(9、3、2)更改为(9、3、3)时、代码将不再运行。
看起来(9、3、3)会为两个通信任务提供相同的时间、但 UART 字符流会损坏。
对于更改任务优先级会中断 UART 接口的原因、您有什么想法吗?
谢谢!