This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:编译工程时出错

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/875157/cc3220sf-launchxl-error-while-building-the-project

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

您好!

我一直在努力从 cc3220 SDK 调试 IAR 上的示例项目。 在所有尝试之后、我决定卸载并重新安装 IAR。 当我这么做时、我在构建示例时遇到错误。

此外、对于 FreeRTOS 示例、当我打开项目时、RTOS kernal 不会单独附加到项目。 在卸载 IAR 之前、我可以看到 FreeRTOS 内核本身作为项目的一部分出现。

我正在附上错误和设置的屏幕截图。 请帮我解决这个问题。 在第一个屏幕截图中、您可以看到错误以及未附加到项目中的 FreeRTOS 部件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉重复出现图片。 下面随附了错误和未附加的 FreeRTOS 屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudeep、

    尝试执行此处记录的步骤、并告诉我它是否有用: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/767958

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    因此、我在开始时也添加了 custom_args、正如您在上面共享的帖子中所写的那样、其中显示将工作区放置在 SDK/tools/IAR 下。 我做了但没有使用。 错误仍然存在。 昨天、我在更改了一些路径后成功地构建了一个北区程序、但 RTOS 程序仍然无法构建。

    我猜是因为 RTOS 内核器件不会自动随项目一起启动、因此项目不依赖 RTOS 文件。 这就是显示以下错误的原因。

    请告诉我应该做些什么来使 RTOS 启动项目、我很确定如果发生这种情况、那么错误将由自己解决。

    谢谢、此致、

    深红色 R  J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sundeep、

    让我们全新安装 IAR 和 SimpleLink SDK。 继续操作并卸载这两个步骤,重新启动计算机,然后重新安装。 请务必执行此处列出的所有步骤: http://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc32xx_sdk_2_40_01_01/docs/simplelink_mcu_sdk/Quick_Start_Guide.html#quickstart-for-iar-ide

    此致、

    Vince