This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220SF LaunchXL 上的 SNTP 协议栈入门

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/875429/cc3220sf-launchxl-getting-started-with-the-sntp-protocol-stack-on-cc3220sf-launchxl

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

您好!

我想了解一些有关 SNTP 协议的入门知识。 我不确定我必须处理的确切问题陈述、因此我想知道 SDK 中的协议和该协议库。 我尝试搜索 TI 提供的与此协议库相关的文档和视频、但我没有找到任何。

如果有人能给我指出这些文档和示例项目、那将会非常有帮助。

谢谢、此致

深红色 R J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudep、

    最简单的方法是使用 ClockSync 库、如"local_time"示例所示。

    在内部、它将在需要时使用 SNTP (您也可以在下参考库的源代码) /source/ti/net/utils/.

    或者、您也可以直接使用 SNTP 库。 API 和代码可在下找到 /source/ti/net/sntp/.

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    感谢您提供的这些信息、它真的很有帮助。

    您能否查看上面的链接、找到我正在努力解决的另一个问题。

    如果有任何帮助,将不胜感激。

    谢谢、此致

    苏德