请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220MODA 主题中讨论的其他器件:CC2640、
您好!
我在我的应用中使用 CC3220MODASF12MONR 模块并将其用于 Wi-Fi 通信。
现在、我还将添加 BLE 选项用于远程控制、但我的模块本身没有蓝牙功能。 在我的模块中、I2C 和3个 GPIO 仅空闲所有其他引脚保留用于其他数字接口。
是否可以添加 CC2640 BLE 芯片和与 CC3220MODASF 的接口?
是否有其他具有 BLE 的(低功耗和低成本)器件建议?
用于远程控制的射频接收器/发送器可与 CC3220MODA 连接?
感谢您的回复!!!
谢谢、此致、
Murali C