This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:CC3220MODA 可通过 CC2640接口添加 BLE 功能

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/875237/cc3220moda-cc3220moda-interface-possibility-with-cc2640-for-adding-ble-feature

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CC2640

您好!

我在我的应用中使用 CC3220MODASF12MONR 模块并将其用于 Wi-Fi 通信。

现在、我还将添加 BLE 选项用于远程控制、但我的模块本身没有蓝牙功能。 在我的模块中、I2C 和3个 GPIO 仅空闲所有其他引脚保留用于其他数字接口。

 

是否可以添加 CC2640 BLE 芯片和与 CC3220MODASF 的接口?

 

是否有其他具有 BLE 的(低功耗和低成本)器件建议?

 

用于远程控制的射频接收器/发送器可与 CC3220MODA 连接?

 


感谢您的回复!!!


谢谢、此致、

Murali C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    TI 在自己的产品系列中拥有许多支持 BT 的芯片。 芯片的正确选择取决于您的需求。 选择合适的解决方案时、最好在蓝牙论坛上提问

    但如果使用的是 Wifi 模块、我建议您升级到使用 CC3235的模块。 因为此新芯片具有与2.4GHz 无线电共存的功能。 而且您不会面临2.4GHz BT 和2.4GHz Wifi 之间的干扰。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您提供的信息!!!

    此致、

    Murali C