This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:CC3100MOD 数据速率

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3100, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/875462/cc3100mod-cc3100mod-data-rate

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件: CC3100CC3135

您好!

根据数据表、最大数据速率为16Mb/s

我的问题: CC3100MOD 能否提供连接 AP 的实际数据速率?

此致、

Leon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    CC3100数据表中的吞吐量表示为:

    • UDP:16Mbps
    • TCP:13Mbps

    该数据表值适用于最佳情况。 这意味着屏蔽室没有射频干扰、CC3100和 AP 之间的距离较短、采用单插座连接。

    实际应用中的性能在很大程度上取决于射频条件。 但是、如果您已经正确完成天线设计并且您在20MHz 频率下使用 SPI 主机接口、则大约10Mb/s (TCP)、13Mb/s (UDP)的值在真实应用中是真实的、没有巨大的射频干扰。

    目前、2.4GHz 频带因许多不同的射频通信标准而变得非常拥挤。 如果您需要降低此外部射频干扰的风险因素、可以合理选择 CC3135。 这是一款双频带 Wifi 设备(2.4GHz、5GHz)。 尽管5GHz WiFi 的覆盖范围因频率更高而变差、但由于5GHz 频段的射频干扰更少、因此可提供稳定的连接。

    1月