This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:Wi-Fi 论坛

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1187354/wl1807mod-wi-fi-forum

器件型号:WL1807MOD

DHCP_Offer 数据包似乎从怀疑有重放攻击的 WiLink 中丢弃。 因此无法获取动态 IP 地址

TI 调试日志显示 DHCP 提供的数据包在 WiLink-8内作为重放攻击-丢弃数据包丢弃

示例(Excel 格式日志中的第一个 DHCP 事务;

1      0      51:16.6 0            dcp.c:543     1     dcp_CheckRxDhcp       frame_type:DHCP RX = DHCP_discover、 roleId = 0

1      0      51:16.8 0            ap_beacon .c:756 1     在  TSF 0x02A30009上的 ApBeaconDti_SendApBeaconD提 要,角色:0,正在发送 FLID 2上的 Beacon, msi=144

1      0      51:17.0      0      dcp.c:381     1     dcp_CheckTxDhcp       frame_type:DHCP TX = dcp_OFFER1      0      51:17.0      0      Roles .c:3820    

1     Roles_StartMgmtSeq     开始管理序列:roleId = 0、mgmtType=Mgmt_SEQ_TYPE_DHCP、mgmtId=0x800000、mgmtOnowing=0x800000

1      0      51:17.0      0      DHCP.c:731     1      DHCP_AddMgmtSeqDHCP:添加请求、角色 ID = 0、句柄= 0x834B

1      0      51:17.1 0            ap_beacon .c:756 1     在  TSF 0x02A7B00A 的 ApBeaconDtim_SendApBeaconD提 要,角色:0,正在发送 beaconon FLID 2,msi=145

1      0      51:17.4 0            ap_beacon .c:756 1     在  TSF 0x02AC600A 上的 ApBeaconDti_SendApBeaconD提 要,角色:0,正在发送 FLID 2上的 Beacon, msi=146

1      0      51:17.7 0            ap_beacon .c:756 1     在  TSF 0x02B11009的 ApBeaconDti_SendApBeaconD提 要,角色:0,正在发送 FLID 2上的 Beacon, msi=147

1      0      51:17.9 0            Rx_complete_task.c:425 1     Rx_handleRxCompleteFrame       重放攻击-丢弃 PACKETe2e.ti.com/.../2402.stream.csv

e2e.ti.com/.../2402.stream.csv

从手机连接到同一 AP 或从具有 WIFI 加密狗的台式电脑时、不会出现此问题