This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:广告制造特定数据

Guru**** 2814335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1190444/wl1835mod-advertising-mfg-specific-data

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

您好!

我正在使用 Bluetopia 5.1栈、目前 WiLink 器件只是一个非连接的信标。 我需要通告自定义数据。 当我看到信标的监听器输出时、我看到 ADV_IND 数据包中显示的3个字节的标志字段。 是否必须通告此信息。 如果不是、我也可以使用这3个字节来通告我的制造特定数据。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FFatima、

    感谢您的参与。 我要将其分配给我们团队中的某个人、该人可以帮助解决有关 WL1835上的广告的这个问题。


    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FFatima、

    需要澄清的几个问题-

    • 您的 BLE 广播是否正确?
    • 您需要公布的制造特定数据长度是多少?

    谢谢、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    是的。 我仅进行 BLE 广播。 我要通告的特定制造数据的长度为80字节!

    考虑到 TI Bluetopia 协议栈不支持扩展广播、我必须将其调整为仅31字节对吧?

    我有以下2个问题:

    #1:当我看到信标的监听器输出时、我会看到 ADV_SCAN_IND 数据包中的3个字节的标志字段。 是否必须通告此信息。 如果不是、我也可以使用这3个字节来通告我的制造特定数据。

    #2:我看到我可以通过设置 "AddertisingParameters.Advertising_Interval_Min/Max"字段来修改广播间隔字段。 该字段的单位是多少。 例如、如果我将其设置为500、这是否意味着每500毫秒就会在所有3个通道中逐一广播? Advertising_interval_min 和 advertising-interval_max 的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FFatima、

    感谢您的详细信息。 让我与我们的团队讨论一下这是否可行、或者这里是否有其他选择。

    我将最迟在星期五跟进。

    最棒的

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    到目前为止、我还没有收到回复。 请你今天回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FFatima、

    正确的做法是、如果 WL18xx 器件不支持 BLE 扩展广播、则在广播包中只能提供31个字节。 是的、应 包括标志。 但是、该器件仍然可以响应扫描请求、并可以在扫描响应数据包有效载荷中发送额外的31个字节。

    关于该间隔、它以毫秒为单位。 相关内容可在以下相关文章 中找到:https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/932346/wl1835mod-ble-advertisement-interval

    此致、

    本·M