This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:未检测到定制板 IC

Guru**** 2811925 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1191462/cc3220s-launchxl-custom-board-ic-not-detecting

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SUNIFLASH

我们已经为我们的项目设计了 CC3220S 定制板。 问题是、当我们从 UNIFLASH 工具进行检查时、一些 MCU 正在检测。 我们从 Digi Key 和中国供应商处购买了 IC。 在电路板上检测到中国供应商 IC。 但 Digi 密钥中的新 IC 未检测到。 您是否有任何建议来查找问题? 您的团队已经审查了硬件设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhilash、

    是否使用 Uniflash 在定制板上测试器件?  要在  DigiKey 和 中国保险公司的 IC 器件之间进行测试、您是否使用了2 个单独的电路板、或者您 是否在一个电路板上交换了 IC?

    最后、您是否能够将先前 给出的反馈应用 于您的电路板设计。 例如:

    • 使用可提供高达1A 或更高电流的 LDO
    • 如果 C6为0.1uF、则 R2必须为100k、以便 RC 时间常数满足正确引导器件的要求。
    • 引脚55 (UART_TX 输出) 和引脚57 (UART_RX 输入) 都需要一个100k 上拉电阻器。

    BR、  

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="452000" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1191462/cc3220s-launchxl-custom-board-ic-not-detecting/4491037 #4491037"]您是否使用 Uniflash 在定制板上测试了器件?[/quot]

    是的、电路板正在 使用 Uniflash 工具进行测试以加载固件。

    [引用 userid="452000" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1191462/cc3220s-launchxl-custom-board-ic-not-detecting/4491037 #4491037"]要在  DigiKey 的 IC 器件 和中国保险公司之间进行测试,您是否使用了2 块独立的电路板,或者您 是否在一个电路板上交换了 IC?

    我们已将 IC 焊接在两个单独的电路板上、并已尝试换用、但仍有旧芯片(中国供应商)正在使用 Uniflash 工具进行检测。

    [引用 userid="452000" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1191462/cc3220s-launchxl-custom-board-ic-not-detecting/4491037 #4491037"]
    • 使用可提供高达1A 或更高电流的 LDO
    • 如果 C6为0.1uF、则 R2必须为100k、以便 RC 时间常数满足正确引导器件的要求。
    • 引脚55 (UART_TX 输出) 和引脚57 (UART_RX 输入) 都需要一个100k 上拉电阻器。
    [/报价]

    当前测试板已完成所有这些更改。

    我们如何确保未检测到 IC 出现故障?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有 LAUNCHXL、您可以尝试将主 IC 替换为您收到的 IC。 这将排除器件还是定制板。

    BR、  

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们很难在 LAUNCHXL 中更换 MCU、组件间距很小、应用于 MCU 的热空气可能会对其产生不良影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查是否可以将问题发送给故障分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在此处查看评估建议的客户  退货操作、并阅读此处了解 我们的 FA 流程

    同时、要检测无响应 IC、请尝试 探测 UART 线。 您可以将来自不工作 IC 的观察到的示波器与 LaunchPad 进行比较。  

    BR、

    Jessica M. Torres