This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:发送 P7 TX 上的 UART1:垃圾数据

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/874612/cc3220sf-launchxl-uart1-at-p7-tx-garbage-data-being-sent

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

您好!

我尝试在 P7 (Tx)和 P8 (Rx)上设置 UART1、因为我的应用需要2个 UART 端口。我已将 UART1引脚连接到3.3V CP210x UART 转 USB 转换器。
我的应用程序正在 UART1-P8上接收字符,但我正在从 P7接收垃圾数据。我的 USB -UART 转换器工作正常。我不使用 SPI/SDIO/I2C。

这是我的 UART1设置代码:

UART_PARAMS_INIT (uart1Params);
uart1Params.readMode = UART_MODE_CALLACK;
uart1Params.writeDataMode = UART_DATA_BINARY;
uart1Params.readDataMode = UART_DATA_BINARY;
uart1Params.readEcho = UART_ECHO_OFF;
uart1Params.baudrate = 115200;
uart1Params.writeTimeout = UART_WAIT_FOREVE;
uart1Params.readCallback = uart1Callback;

uart1=UART_open (Board_UART1、uart1Params);

开发套件上是否需要设置任何跳线才能将 P7用作 UART1 TX?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vedant、

    您能否共享 UART 传输的逻辑分析仪捕捉?

    不需要、您无需在开发套件上放置任何跳线即可使用 P7。

    另请尝试在 UART1 TX 上添加一个上拉电阻器。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答:Seong、

    转换器上出现上拉问题、导致了该问题!

    此致、

    Vedant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到您找到它。 我将关闭此主题。 对于任何其他查询、请启动一个新的查询。

    BR、