This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120BOOST:无线电工具 V1.2.5942.19689

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC31XXEMUBOOST, CC3100, CC3200, CC3120, CC3120BOOST, UNIFLASH, CC3XXXRADIOTEST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/874964/cc3120boost-radio-tool-v1-2-5942-19689

器件型号:CC3120BOOST
主题中讨论的其他器件: CC3100CC3200CC3120CC31XXEMUBOOSTUNIFLASH

您好!

我正在尝试将 CC3100/CC3200无线电工具 v1.2.5942.19689与 连接到 CC3120BOOST 板的 CC31XXEMUBOOST 板配合使用。 无线电工具无法连接到升压板上的 CC3120、并显示以下消息:

"无法建立连接。 请确保您的电路板刷写了最新固件、并使用正确的 COM 端口选择正确连接(如果使用 UART 连接)。

其他信息:

1) 1)我可以使用 UniFlash 连接到 CC3120BOOST 板、并已使用 sp_3.11.1.0_2.0.0.0_2.2.0.6.bin 对 CC3120进行编程

2) 2) Windows 设备管理器报告以下 COM 端口:

CC3100BP 端口(COM6)  

CC3100BP 端口(COM7)

CC3100BP 端口(COM8)

CC3100BP 端口(COM9)

我已选择使用"CC3100 UART"的无线电工具、并已选择 COM8。

3) 3)我尝试了多种不同的 CC3120BOOST 板、结果相同。

问题:

1) 1)无线电工具是否与 CC31XXEMUBOOST 和 CC3120BOOST 组合配合使用?

2) 2) CC3120BOOST 需要编程哪个 Service Pack 才能与我们使用的无线电工具版本兼容-您能否提供 Service Pack 的链接。

我们将无线电工具视为一种通过 UART 配置我们自己的目标 CC3120的方法、用于在 FCC 和 ETSI RED 测试期间所需的模式-连续载波和通道选择等 第一步是使用 CC3120BOOST 板移植无线电工具。

  谢谢- Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    您的无线电工具版本错误。 对于 CC3120器 件、您需要使用 CC3XXXRADIOTEST、而不是 CC3100-CC3200-无线电测试。 CC3120的最新版本是1.0.3.11。

    1月