This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:CC3100R11MRGC

Guru**** 2539760 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/874359/cc3100-cc3100r11mrgc

器件型号:CC3100

您好的团队:

大家好。

我们收到了具有2个不同体标的 CC3100器件、如下所示:

CC3100 763 ZLT2 G4 - 763和 ZLT2的含义是什么。

CC3100 843 ZCE1 G4 - 843和 ZCE1的含义是什么。

请安排检查和恢复。

谢谢您、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Truptirekha、

    这是批次追踪代码。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。

    这是否意味着、763和843是批次代码、而不是制造生产日期代码。

    ZLT2和 ZCE1是什么意思?

    PL 恢复。

    谢谢您、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Truptirekha、

    第一个、第二个和第三个数字分别是装配开始的年份、月份和周。

    那么、对于763 -> 2017年6月的第3周。   

    LTC 的其余数字是装配批次和组装地点代码。 它们用于 TI 内部跟踪。

    BR、