This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1805MOD:使用推荐的封装在内部接地焊盘上添加焊锡焊锡迹

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1805MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/873286/wl1805mod-solder-voiding-on-inner-ground-pads-using-recommended-footprint

器件型号:WL1805MOD

我们正在使用 WL1805MOD 开发新设计。  在初始原型构建期间、一些内部接地焊盘上出现了40-60%之间的焊锡空洞。

我们使用的是数据表第9节中显示的焊盘尺寸和遮罩开口。  根据第7节的布局建议、元件下方的第1层覆铜、用于连接所有接地焊盘:

我们根据封装保留了掩模开口和模版、这样内部接地焊盘基本上是在单个覆铜上定义的阻焊层。  过孔模式符合第7节中的建议。

CM 无法通过调整回流焊曲线来修复空洞。  他们建议使用较大的内部焊盘、上面显示的中间4个蓝色区域都是掩模定义的焊盘。  数据表中所示图示的目的是这样吗?  TI 是否有减少焊料空洞的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    根据 IPC 标准、空洞应小于30%。 我将需要在这里就其他建议与我们的专家进行磋商。 我会尽快返回给您。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我得到了我们专家的回复!

    您显示的图来自数据表的 P35-P36。 这是用于连接到组焊盘的顶部金属。 同样重要的是 P48-49上的阻焊层和模板。

    PCB 焊盘按阻焊层分成较小的部分、并与模板匹配。 之间的间隙是用于释气以减少空隙的空气通道。

     

    还有其他可能影响空隙的因素、例如:
    PCB 和模板设计
    - PCB 和组件湿度
    -焊锡膏通量

    -回流焊曲线

    -等等。

     看起来您已经使用 CM 尝试了回流焊曲线。 我建议您仔细查看阻焊层和模板、以确保其符合我们在上述建议。 这将 解决您看到的问题。

     

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  我之前已验证我们的模版和掩模是否与数据表建议相匹配。

    我想澄清原始问题(数据表第35页的图7-3)图片中显示的内容。  绿色是铜、看起来是模块下方的实心覆铜(过孔除外)。  蓝色表示什么?  根据您在上面的回答、我假设不显示掩膜和焊锡膏层、并且在4个大蓝色正方形下面将有36个掩膜定义焊盘。  如果是、显示的4个蓝色正方形是什么?

    我们的布局如下、红色是铜层、绿色是屏蔽层(负层;绿色=裸露的铜层)。  通孔已填充。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我与我们的专家进一步讨论了这一点。 我们将需要一些其他信息来帮助进一步解决此问题。 您能否提供以下信息:

    1) 1) X 射线显示空隙、

    2)模板文件

    3)焊锡膏类型

    4)回流焊曲线。

    谢谢、

    Riz