This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:CC3135频带变化

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/874008/cc3135mod-cc3135-frequency-band-change

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件: CC3135

查询1:如何在 CC3135MOD 中在5GHz 和2.4GHz 之间进行更改。 如何更改频率频带。 在主机中、我相信 WiFi 功能是通过 SPI 通信实现的。 同样、我能否通过同一 SPI 通道使用蓝牙功能、或者是否需要 CC3135MOD 中的 UART

查询2:我已参考 TI 网站上的此模块参考原理图。 在原理图中、馈电引脚和天线 GND 引脚似乎短接在一起。 正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查询1:您可以通过 Unifalsh (在系统设置->设备->无线电设置中)和 sl_WlanSet (sl_WLAN_General_Param_opt_enable_5G)启用/禁用5G 频带。 2.4G 始终启用。

    您可以使用 SL_WLAN_General_Param_opt_scan_Params 和 SL_WLAN_General_Param_opt_scan_Params_5G 来选择要扫描的通道。

    您应该能够将 SPI 用于 CC3135和其他从器件(例如 BT 器件)、但它会影响最大带宽(假设您在主机上正确使用芯片选择)。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ILEKTRON、  

    回应查询2:是的、它们短接在一起。 我们参考设计中使用的天线是 M830520。   有关布局指南、请参阅其数据表。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    感谢您的回答。

    您的意思是,通过软件命令,我们可以更改 WiFi 模块的频段。 此频率通道选择不需要在硬件上进行配置。

    关于蓝牙功能、我相信 CC3135MOD 本身具有蓝牙功能。 我不会像您提到的那样添加用于蓝牙的其他 IC。

    我的问题是如何在 CC3135MOD 内配置蓝牙。 是通过 CC3135MOD 的 SPI 或 UART 接口实现的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3135器件仅为 Wifi 2.4 + 5GHz。 它没有集成蓝牙。 如果您需要 Wifi +蓝牙组合、您应该查找 WiLink 器件。  但  WiLink 器件更适合能够运行 Linux 的处理器(而不是 MSP430、Cortex-M 等 MCU)。

    如果您还想将 Wifi 与 CC3135和蓝牙配合使用、则需要使用具有蓝牙功能的附加芯片(MCU)。 TI 在自己的产品系列中拥有许多支持 BT 的芯片。

    1月