Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD, CC3135
主题中讨论的其他器件: CC3135
查询1:如何在 CC3135MOD 中在5GHz 和2.4GHz 之间进行更改。 如何更改频率频带。 在主机中、我相信 WiFi 功能是通过 SPI 通信实现的。 同样、我能否通过同一 SPI 通道使用蓝牙功能、或者是否需要 CC3135MOD 中的 UART
查询2:我已参考 TI 网站上的此模块参考原理图。 在原理图中、馈电引脚和天线 GND 引脚似乎短接在一起。 正确。