This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:CC3100 POST 方法问题

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/873924/cc3100-cc3100-post-method-problem

器件型号:CC3100

早上好。 我使用的是 CC3100MOD + MSP430FR569板。 我正在使用"HTTP 客户端"+从 CC3100 SDK 版本1.3.0中提取的 SSL 选项示例。 连接到服务器、一切都很好。 尝试使用 HTTPPostMethod 函数执行 POST 时遇到问题。 它返回-112错误代码。 这意味着什么?

非常感谢。

此致、

Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    服务器支持哪个版本的 HTTP? 此错误表示收到的 HTTP 响应无效。 请记住、CC3100仅支持 HTTP v1.0。  

    Jesu